会社情報

グリーン調達

当社では長年にわたり自主的な環境保全活動に取り組んでまいりました。しかしながら、今地球が抱えている環境問題は、 一企業の活動だけで解決できるものではございません。そこで環境方針に基づき、購買部門としては従来の「品質、価格、 納期」に加え、「環境」をキーワードとし、調達の段階から環境に配慮したグリーン調達活動を行ってまいります。

また、環境保全活動を効果的に進めるためには、当社のみならず、お取引先のご協力を得た総合的な取り組みが不可欠と 考え、グリーン調達に関する当社の基本的な考え方を以下のように策定させて頂いております。 当社の基準によりグリーン調達度の高いお取引先より優先的に調達させて頂きますとともに、 当社のこうした取り組みをご理解いただき、ご協力のほどお願い申し上げます。

グリーン調達に関する基本的な考え方

(1)法規制の順守・化学物質管理

法令にて規制されている禁止物質につきましては、お取引先での使用のみならず、材料・部品 ・製品などに含まれることのない ようにお願いします。また、当社が自主的に管理する物質を指定させていただく場合がありますので、含有情報の提供・含有量の削減・使用禁止・代替等にご協力くださいますようお願いします。

  • RoHS規制物質に関する管理(不含有証明と特殊工程における取引先認定)
  • 当社の定める環境影響化学物質に関する管理

(2)環境保全活動の推進

ISO14001の認定取得、またはこれに準じた環境マネジメントシステムの整備をお願いします。環境保全を積極的に推進しているお取引先より優先的に調達させていただきます。

(3)省資源・リサイクル

納入いただく部品や製品・梱包に使用する原材料は、極力リサイクルの容易な材質をご使用ください。また、再使用可能な構造と部品の軽量化・小型化にもご配慮ください。

(4)廃棄物管理・削減

生産工程から排出される廃棄物は適切な処理を行い、極力再利用・削減のご協力をお願いします。合わせて、歩留まり向上にもご配慮ください。再生材料を原材料として使用する場合、当社としても可能な限りご協力いたします。

(5)環境情報の提供

化学物質含有情報等、製品・生産活動に関する環境情報の提供をお願いしますので、 積極的にご協力くださいますようお願いします。また当社の基準によりグリーン調達度 の高いお取引先と優先的に調達させていただきます。

  • グリーン調達に関するアンケート
  • RoHS規制物質の含有調査と不含有証明
  • 当社の定める環境影響化学物質の含有調査と不含有証明

(6)労働安全衛生

労働災害の潜在的危険性を低減し、快適な職場環境の構築を推進してください。

グリーン調達に関する基本的な考え方