Diversity

Diversity

性別・国籍・齢に関係なく多様な人材を活かすダイバーシティを推進していきます。

次世代育成支援

社員が、仕事と子育てを両立できる働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分発揮できるようにするため、当社では仕事と子育てを両立できる働きやすい環境づくりに努めております。
この実現のため次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し計画を推進しております。

当社の子育て支援に関するこれまでの取り組み状況

短時間勤務制度
1日2時間以内で小学校6生の3月末まで利用できます。
時間外労働の免除制度
小学校6生の3月末まで利用できます。
本人出産祝金
1児につき20万円をCKD共済会より支給します。
出産特別休暇
配偶者出産時に3日間行使できます(連続、分散取得可)。
ジョブリターン制度
出産・育児・介護・配偶者の転勤により退職した社員を再雇用する制度です。
企業内託児所の設置
20184月から本社・小牧工場敷地内に企業内託児所(オハナナーサリースクール)を開設しました。
認可外保育施設利用料補助制度
認可外保育施設を利用する社員に補助金を支給します。

次世代育成支援行動計画の概要

1.行動計画の期間

20204月1日~ 20223月31日(2間)

2.当社の目標

【目標】男性の子育て目的の休暇の取得促進

※行動計画の詳細はこちらから(282KB)

女性活躍推進の取り組み

女性がその力を存分に発揮し活躍し続けられる環境を整えていくことは、社員一人ひとりがより活躍できる土壌を育むことにつながります。当社では女性の活躍を推進するため、次のような行動計画を策定し計画を推進しております。

女性活躍推進に関する行動計画の概要

1.行動計画の期間

20164月1日~ 20213月31日( 5 間)

2.当社の目標

【目標1】2018度までに女性管理職比率を1%にする。
【目標2】女性の継続雇用の割合を60以上にする。

※行動計画書の詳細はこちらから(97KB)

当社の活躍状況

(20203月31日現在)

採用した労働者に占める女性労働者の割合(中途採用者も含める)
31%
男女の平均継続勤務数の差異
2.6
管理職に占める女性労働者の割合
0.9%
労働者に占める女性労働者の割合
15%
10事業度前及びその前後の事業度に採用した労働者の男女別の継続雇用割合
(新規学卒者として採用されたに限る)
男性:80%
女性: 38%
男女別の育児休業取得率及び平均取得期間
男性:1.5%(1.3か月)
女性: 100%(10.8か月)
有給休暇取得率
70.9%
各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合
係長級:6%
役員: 12.5%

外国籍社員の活躍

ダイバーシティおよびグローバル化を推進するため、外国籍社員の積極的な採用を実施し、日本国内では33名の外国籍社員が活躍しています。
(20203月31日現在)

再雇用制度の充実

20124月から定退職者の再雇用制度を拡充しました。60歳定後の生き方について、従業員の選択肢を増やすため、現行の再雇用制度は維持しながら、さらに齢制限なく働ける生涯現役制度を設けています。この制度を活用し46名の65歳以上の従業員が活躍しています。(20203月31日現在)