活动
感谢您繁忙之中来到The 61st Machinery & Electronics Exhibition in Kanazawa。
The 61st Machinery & Electronics Exhibition in Kanazawa
●日期 :2025年5月15日(四)~5月17日(六)
●时间 :10:00~17:00(最后一天17日(周六)至16:00)
●地点 :Ishikawa Industrial Exhibition Hall(Hall 1,3,4)
●展览号 :3-029
●入场登陆:入场登陆
出展商品
有助于碳中和
●减少更换工时,有助于人手短缺
●通过脉冲吹气,减少耗气量
●设备空气使用和CO2排放量可视化
提高生产效率
●实现无线化,有助于减少省配线·维护工时
●以气动元件的同等能力节省空间,减少设计工时
●通过远程操作轻松控制农场,提高监视・生产效率
实现安全的劳动环境
●减轻现场作业负担、确保作业人员安全
在粉尘环境下也能提高生产效率
●长寿命,减少更换工时
适用于半导体制造工序
●实现半导体制造工序的高精度化、品质稳定、高纯度
适合要求速度稳定性及高精密的装置
●追求高节拍动作的高响应型




氮气制作单元 NS・NSU系列
【NEW】脉冲吹气阀 BNP系列
【NEW】气动监控单元 CVU系列【限定日本销售】
【NEW】IO-Link Wireless 输入单元WD系列
电动执行器 双卡爪夹持型 FFLD系列
支持LTE的远程控制器(农业) CRS-AG1系列【限定日本销售】
机械助力臂 PAW系列
高耐久性元件 HP系列
化学液体用气控阀 AMD※※3R・AMG※※3R・GAMD※※3R系列
工艺气体用阀LGD系列
τDISC 高响应型HD-s系列