SNS规约

SNS规约

该规约,是在以SNS为代表的社交媒体中,CKD运行的CKD官方账号(以下称为“CKD官方账号”)的运营相关的规定。 CKD官方账号,是利用外部公司提供的服务,由CKD负责运行。上述的SNS,并非CKD的网站、非CKD直接所属。

规约的适用范围

1 )该规约,适用于浏览、利用CKD官方账号的自然人及法人(以下将浏览、利用CKD官方账号的自然人及法人统称为“使用人”)

2 )该规约,适用于通过CKD官方账号进行CKD的信息提供、及使用人浏览、使用(写入、引用、删除、含其他所有的使用形式)。

3 )浏览、使用CKD官方账号时,视为使用人已同意该规约。

禁止事项

CKD官方账号的使用人,使用时不得进行以下行为(包括有其可能发生的行为)。

a ) 侵害CKD、其他使用人及其他第三方权益的行为

b ) 诽谤、中伤、侮辱CKD及其他使用人、其他第三方,有损其名誉、信用、隐私(包括公示CKD、其他使用人及其他第三方的邮箱、电话号码、住址等个人特定的相关信息的行为)、以及妨碍业务的行为

c ) 违反公职选举法的行为

d ) 劝诱加入宗教团体和其他团体、组织。

e ) 劝诱出资、捐赠、资金提供和购入物品及服务等的行为

f ) 介绍CKD判断为不适合的其他的网页、或劝诱浏览其内容的行为,以及将CKD官方账号登载的内容作为文件的下载使用的行为

g ) 将通过CKD官方账号获取的信息作为营利目的流用的行为

h ) 通过CKD官方账号的使用,针对CKD、其他使用人及其他第三方,发布有损其电脑的软件、硬件的正常性能的病毒等的有害程序或文件等的行为

i ) 登载无正当权限的信息和内容

j ) 在CKD官方账号中妨碍CKD的信息提供、使用人的浏览和使用的行为

k ) 针对CKD官方账号,通过黑客等的不正当行为进行接入及监控或复制全部或部分的行为

l ) 除了a) ~ k) 中所规定的,违反SNS提供公司的使用规定、公共秩序和道德、法令或刑法规定,或其他CKD判断为不妥当的行为

删除及使用限制

CKD判断如有下列各项中规定的情况发生的话,将删除、修改相应的使用人的写入,或针对相应使用人进行接入限制,并限制其浏览、使用其他的CKD官方账号,使用人不得对此提出异议。

a ) 实现了写入、引用的目的等,没有必要继续在CKD官方账号中登载的情况。

b ) 使用人违反了该规约的情况

c ) 除a)b)中规定的以外,需要删除、修改写入内容的情况

警告

给第三方造成有形和无形的损害的情况,由相应使用人自行负责进行赔偿或采取其他的解决办法,不得让CKD承担一切责任并不给CKD造成麻烦。

免责

a ) 关于由使用人通过CKD官方账号所提供的信息,并非CKD保证或认可的内容。因此,由于信任其内容有损使用人的情况下,CKD概不负责。关于CKD的官方发表、见解,请通过CKD发行的新闻公告进行确认。

b ) 关于发送到CKD官方账号中的使用人的评论、咨询并非进行全部回复,请知悉。

权利归属

a ) 关于使用人通过CKD官方账号登载的信息的著作权(包括著作权法第27条及第28条规定的权利)以及其他一切的知识产权全部归属CKD株式会社,而且使用人对此不得行使著作者人格权。 关于相应权利的归属及放弃,使用人无权申请等价赔偿。

b ) 使用人不得在没有获得权利所属人的许可的情况下,超过著作法允许的范围地使用通过CKD官方账号提供的任何信息。特别是禁止在没有获得CKD许可的情况下进行以营利为目的的使用。

规约的变更

CKD可无须经使用人的同意变更该使用规约的内容。这种情况下,变更后的该规约在CKD登载至网站及通过其他方法公开发布时自然生效,变更后的该规约适用于以后的使用人。

管辖法院

关于使用及该规约相关的纠纷,名古屋地方法院拥有首审的专属管辖权。