●
            
            双向型号在确认吸附时有效。不仅可以确认吸附,还可以通过检测逆向流动来确认工件的释放。可以根据管道方向进行反方向的设定,设置性也会变好。另一方面,单向型,适合流量管理,遗漏确认等的一般的用途。
          ●
            
            不对应流体氢。流量控制器FCM系列可以对应传感器的安全对策(异常发热防止),不过,FSM2/FSM3系列不对应安全对策,可燃性煤气作为对象外。
          ●
            
            压力开关是指检测到某个设定的压力后输出接点信号的设备。使用那个信号进行装置的启动,停止等。另一方面,压力传感器是指将气体和液体的压力变化无阶段(每最小测量单位)检测后转换为电信号的设备。处理和积蓄电信号,使用于系统的控制,进行装置的启动,停止等。
          ●
            
            精度对两个方向或一个方向的流动方向精度为0-100%。例如,在FSM2中,在100L/min双向时,精度为3%=100L/minx 3%=3L/min。
          ●
            
            是质量流量计。显示着质量流量换算了20℃・1气压的体积流量后的值。
          ●
            
            本体为树脂类型的快接接头金属部分用黄铜+镍镀金使用着铜系材料。本体SUS类型不适用铜系材料。
          ●
            
            通过针阀部时,流体可能会发生紊乱。因为在发生乱流之前测定流量精度会更稳定。
          ●
            
            可以做。但是,由于导线取出的原因,针阀的位置只能在对面的右侧安装。不好意思,请向附近的营业所咨询。
          ●
            
            显示分离型也可以进行制作。因为用针阀调整流量时几乎都是想看流量的,所以标准上没有显示分离型的选项。不好意思,请向附近的营业所咨询。
          ●
            
            PF系列产品本体没有做水分混入对策。因为水分混入成为传感器故障的原因,请使用干燥空气。
          ●
            
            PF系列不能制作改变流量范围的产品。下限2%F.S.,到上限105%F.S.显示,不过,请在规格范围内(5~100%F.S.)使用。
          ●
            
            电缆长度10m,30m,用特订品对应。但是,电缆的长度有做调整,请不要切断使用。不好意思,请向附近的营业所咨询。
          ●
            
            是根据与作为目标的流量值对应了的输入信号(电压,电流等),控制流量的比例机器。具体来说,通过控制电路对输入信号(流量设定值)和来自流量传感器的流量信号进行比较,可变电磁比例阀的阀门开度,来控制流量。
          ●
            
            本体用不锈钢型能对应。FCM系列的氧气类型成为禁油规格。其他流体也是不锈钢本体型,可以对应禁油规格。请向附近的营业所咨询。
          ●
            
            氢·氦用的标准对应着。其他的煤气种可以特订制作。请向附近的营业所咨询。
另外,将嵌入本体使用时,推荐型号如下。
1/4VCR:VTCU4-6(IHARA SCIENCE CORPORATION制)
1/4Swageloc:DCU4-6(IHARA SCIENCE CORPORATION制)
3/8Swageloc:DCU6-6(IHARA SCIENCE CORPORATION制)
          另外,将嵌入本体使用时,推荐型号如下。
1/4VCR:VTCU4-6(IHARA SCIENCE CORPORATION制)
1/4Swageloc:DCU4-6(IHARA SCIENCE CORPORATION制)
3/8Swageloc:DCU6-6(IHARA SCIENCE CORPORATION制)
●
            
            不锈钢本体类型的不锈钢材质如下。
本体:SUS303
比例阀(柱塞,A芯):相当于SNS403(13Cr不锈钢)
          本体:SUS303
比例阀(柱塞,A芯):相当于SNS403(13Cr不锈钢)
●
            
            传感器部采用热式流量传感器,如果气体的比热发生变化特性就会发生变化。
          ●
            
            FCM系列外部泄露,内部泄露的规格如下。
-树脂本体型:外部泄露 1mL/min以下(0.75MPa加圧时)
-树脂本体型:内部泄露 1mL/min以下(1次侧0.5MPa加圧时)
-不锈钢本体型:外部泄露 0.05mL/min以下(1.0MPa加圧时)
-不锈钢本体型:内部泄露 1mL/min以下(1次侧1.0MPa加圧时)
          -树脂本体型:外部泄露 1mL/min以下(0.75MPa加圧时)
-树脂本体型:内部泄露 1mL/min以下(1次侧0.5MPa加圧时)
-不锈钢本体型:外部泄露 0.05mL/min以下(1.0MPa加圧时)
-不锈钢本体型:内部泄露 1mL/min以下(1次侧1.0MPa加圧时)
●
            
            比例阀有DC24V规格的制造业绩,DC12V的不对应。
          ●
            
            即使流量超过测量范围的2倍左右,传感器也没有问题,但是在最大使用压力附近施加了动压的情况下(如果一次侧和二次侧之间施加了最高使用压力以上的压力差),传感器可能会发生异常。在工件充填泄露检查时,如果需要动压,请务必设置旁路回路和光圈,注意不要给传感器施加动压。所有小型流量传感器都是。
          ●
            
            自动基准功能是通过下位部输入和按钮操作来获取开关输出的阈值的功能。当工件改变等开关阈值变化时,可自动更改阈值。输入值取入外部输入为ON时的流量值。
          ●
            
            到位确认开关内部采用空气式桥接电路(供给空气分支为二电路,分别设置传感器喷嘴,比较双方的背压的方法),从调整盘部平时少量排出空气保持着桥接电路的平衡。不是异常,请不要堵塞使用。
对象机种为,到位确认开关GPS2系列,间隙确认开关HPS系列,刀具折断检测开关TLPS系列。
          对象机种为,到位确认开关GPS2系列,间隙确认开关HPS系列,刀具折断检测开关TLPS系列。
●
            
            当流体超出流量范围时,闪烁表示流量为20%,后显示为错误。过度的流量会导致产品的故障,请注意。适用于所有型号的卡尔曼漩涡式水用流量传感器。
          ●
            
            可以。但是,由于我公司出货时使用了工业用水,所以流通道内可能会残留杂质,请注意。所有卡尔曼漩涡式水用流量传感器都是。
          ●
            
            不能在子画面显示开关输出。但是,在显示流量时按下按钮操作(UP键(△)、DOWN键(▽))就可以确认了。开关输出有2CH,在各CH显示着阈值的上限/下限。按钮操作的时候与开关的动作图形一起表示着。UP键(△)・・・CH1的数据、DOWN键(▽)・・・CH2的数据
              
          
●
            
            自动基准功能是通过下位部输入和按钮操作来获取开关输出的阈值的功能。当工件改变等开关阈值变化时,可自动更改阈值。输入值取入外部输入为ON时的流量值。
          ●
            
            可以转动MAX16圈。因为转速很多,可以进行细微的调整。
          ●
            
            如果使用并行输入类型可以控制PLC(I/O单元)和直接连接,不需要高价的D/A转换器。将客户的设定压力转换为产品输入信号(二进数),并将ON/OFF信号设置为D连接插头。
          ●
            
            动作差压是指FCM系列动作时的一次侧和二次侧的差压。用FCM控制的流量由比例阀的阀开度和动作差压(FCM的一次侧和二次侧的差压)决定。FCM为了稳定流量控制设定着动作差压的范围。最低动作差压由于流量全比例流量所需的差压,如果低于最低动作差压,则有可能会使全比例流量不流动。反过来,超过最高动作差压的话控制变得不稳定,比例阀受到压力的影响变得打不开的情况也有。FCM系列有标准型和低压型。如果使用燃烧器的火力控制等,供给压力低的气体请使用低差压类型。
          ●
            
            双向型号在确认吸附时有效。不仅可以确认吸附,还可以通过检测逆向流动来确认工件的释放。可以根据管道方向进行反方向的设定,设置性也会变好。另一方面,单向型,适合流量管理,遗漏确认等的一般的用途。
          ●
            
            不对应流体氢。流量控制器FCM系列可以对应传感器的安全对策(异常发热防止),不过,FSM2/FSM3系列不对应安全对策,可燃性煤气作为对象外。
          ●
            
            压力开关是指检测到某个设定的压力后输出接点信号的设备。使用那个信号进行装置的启动,停止等。另一方面,压力传感器是指将气体和液体的压力变化无阶段(每最小测量单位)检测后转换为电信号的设备。处理和积蓄电信号,使用于系统的控制,进行装置的启动,停止等。
          ●
            
            精度对两个方向或一个方向的流动方向精度为0-100%。例如,在FSM2中,在100L/min双向时,精度为3%=100L/minx 3%=3L/min。
          ●
            
            是质量流量计。显示着质量流量换算了20℃・1气压的体积流量后的值。
          ●
            
            本体为树脂类型的快接接头金属部分用黄铜+镍镀金使用着铜系材料。本体SUS类型不适用铜系材料。
          ●
            
            通过针阀部时,流体可能会发生紊乱。因为在发生乱流之前测定流量精度会更稳定。
          ●
            
            可以做。但是,由于导线取出的原因,针阀的位置只能在对面的右侧安装。不好意思,请向附近的营业所咨询。
          ●
            
            显示分离型也可以进行制作。因为用针阀调整流量时几乎都是想看流量的,所以标准上没有显示分离型的选项。不好意思,请向附近的营业所咨询。
          ●
            
            PF系列产品本体没有做水分混入对策。因为水分混入成为传感器故障的原因,请使用干燥空气。
          ●
            
            PF系列不能制作改变流量范围的产品。下限2%F.S.,到上限105%F.S.显示,不过,请在规格范围内(5~100%F.S.)使用。
          ●
            
            电缆长度10m,30m,用特订品对应。但是,电缆的长度有做调整,请不要切断使用。不好意思,请向附近的营业所咨询。
          ●
            
            是根据与作为目标的流量值对应了的输入信号(电压,电流等),控制流量的比例机器。具体来说,通过控制电路对输入信号(流量设定值)和来自流量传感器的流量信号进行比较,可变电磁比例阀的阀门开度,来控制流量。
          ●
            
            本体用不锈钢型能对应。FCM系列的氧气类型成为禁油规格。其他流体也是不锈钢本体型,可以对应禁油规格。请向附近的营业所咨询。
          ●
            
            氢·氦用的标准对应着。其他的煤气种可以特订制作。请向附近的营业所咨询。另外,将嵌入本体使用时,推荐型号如下。
1/4VCR:VTCU4-6(IHARA SCIENCE CORPORATION制)
1/4Swageloc:DCU4-6(IHARA SCIENCE CORPORATION制)
3/8Swageloc:DCU6-6(IHARA SCIENCE CORPORATION制)
          1/4VCR:VTCU4-6(IHARA SCIENCE CORPORATION制)
1/4Swageloc:DCU4-6(IHARA SCIENCE CORPORATION制)
3/8Swageloc:DCU6-6(IHARA SCIENCE CORPORATION制)
●
            
            不锈钢本体类型的不锈钢材质如下。
本体:SUS303
比例阀(柱塞,A芯):相当于SNS403(13Cr不锈钢)
          本体:SUS303
比例阀(柱塞,A芯):相当于SNS403(13Cr不锈钢)
●
            
            传感器部采用热式流量传感器,如果气体的比热发生变化特性就会发生变化。
          ●
			  
			  FCM系列外部泄露,内部泄露的规格如下。
-树脂本体型:外部泄露 1mL/min以下(0.75MPa加圧时)
-树脂本体型:内部泄露 1mL/min以下(1次侧0.5MPa加圧时)
-不锈钢本体型:外部泄露 0.05mL/min以下(1.0MPa加圧时)
-不锈钢本体型:内部泄露 1mL/min以下(1次侧1.0MPa加圧时)
			-树脂本体型:外部泄露 1mL/min以下(0.75MPa加圧时)
-树脂本体型:内部泄露 1mL/min以下(1次侧0.5MPa加圧时)
-不锈钢本体型:外部泄露 0.05mL/min以下(1.0MPa加圧时)
-不锈钢本体型:内部泄露 1mL/min以下(1次侧1.0MPa加圧时)
●
            
            比例阀有DC24V规格的制造业绩,DC12V的不对应。
          ●
            
            即使流量超过测量范围的2倍左右,传感器也没有问题,但是在最大使用压力附近施加了动压的情况下(如果一次侧和二次侧之间施加了最高使用压力以上的压力差),传感器可能会发生异常。在工件充填泄露检查时,如果需要动压,请务必设置旁路回路和光圈,注意不要给传感器施加动压。所有小型流量传感器都是。
          ●
            
            自动基准功能是通过下位部输入和按钮操作来获取开关输出的阈值的功能。当工件改变等开关阈值变化时,可自动更改阈值。输入值取入外部输入为ON时的流量值。
          ●
            
            到位确认开关内部采用空气式桥接电路(供给空气分支为二电路,分别设置传感器喷嘴,比较双方的背压的方法),从调整盘部平时少量排出空气保持着桥接电路的平衡。不是异常,请不要堵塞使用。对象机种为,到位确认开关GPS2系列,间隙确认开关HPS系列,刀具折断检测开关TLPS系列。
          ●
            
            当流体超出流量范围时,闪烁表示流量为20%,后显示为错误。过度的流量会导致产品的故障,请注意。适用于所有型号的卡尔曼漩涡式水用流量传感器。
          ●
            
            可以。但是,由于我公司出货时使用了工业用水,所以流通道内可能会残留杂质,请注意。所有卡尔曼漩涡式水用流量传感器都是。
          ●
            
            不能在子画面显示开关输出。但是,在显示流量时按下按钮操作(UP键(△)、DOWN键(▽))就可以确认了。开关输出有2CH,在各CH显示着阈值的上限/下限。按钮操作的时候与开关的动作图形一起表示着。UP键(△)・・・CH1的数据、DOWN键(▽)・・・CH2的数据
              
			
●
            
            自动基准功能是通过下位部输入和按钮操作来获取开关输出的阈值的功能。当工件改变等开关阈值变化时,可自动更改阈值。输入值取入外部输入为ON时的流量值。
          ●
            
            可以转动MAX16圈。因为转速很多,可以进行细微的调整。
          ●
            
            如果使用并行输入类型可以控制PLC(I/O单元)和直接连接,不需要高价的D/A转换器。将客户的设定压力转换为产品输入信号(二进数),并将ON/OFF信号设置为D连接插头。
          ●
            
            动作差压是指FCM系列动作时的一次侧和二次侧的差压。用FCM控制的流量由比例阀的阀开度和动作差压(FCM的一次侧和二次侧的差压)决定。FCM为了稳定流量控制设定着动作差压的范围。最低动作差压由于流量全比例流量所需的差压,如果低于最低动作差压,则有可能会使全比例流量不流动。反过来,超过最高动作差压的话控制变得不稳定,比例阀受到压力的影响变得打不开的情况也有。FCM系列有标准型和低压型。如果使用燃烧器的火力控制等,供给压力低的气体请使用低差压类型。
           传感器
传感器 按产品类别搜索
按产品类别搜索