●
              
              有耐压防爆构造的方向控制阀4F※※0EX/4F※※0X。
            ●
              
              旧型号PV5的选择项“M”是带手动装置。现模型PV5G系列中手动装置是标准装备的。旧模型的手动装置即使没有加压,也能用手动切换阀柱,但现行模型是如果没有加压就不能手动切换的结构。
            ●
              
              从这里可以制作集成阀规格书和3DCCAD的自动生成。
            ●
              
              4F系列只用产品铭牌的记载形式不能特定,作为确认事项需要配管口径以及电压指定。产品铭牌上记载“4F210-E”时,型号为:4F210-“配管口径”-E-“电压”。(例:4F210-08-E-100VAC)
详细请确认样本。
            详细请确认样本。
●
              
              先导式5通阀4F系列就对应。详细请确认样本。
            ●
              
              先导式5通阀4F系列可以在最高使用压力1.0MPa下使用。详细请确认样本。
            ●
              
              室外产品W系列有先导式5通电磁阀4F系列的4F2、4F3型。对应选择项符号“W”。(例:4F2※0-※-※※W-电压)。详细请确认样本。其它还可以使用防爆电磁阀4F※※EX系列。
            ●
              
              对应本质安全防爆的机种有4GD/E EJ系列。防爆性能为「Ex ib ⅡC T4 Gb」。详细请查看样本。
            ●
              
              M4GB2R-“配管口径”-“选择项”-“连数”。
            ●
              
              因为4GA210R用产品铭牌记载的型号能具体特定,可以订购。4G※R系列表示着全形号,不过,其他方向控制阀的系列仅靠产品铭牌的记载事项不能特定型号,也有需要另外确认的东西。详细请到附近的营业所咨询。
            ●
              
              是CE标记对应规格产品。CE标志是证明产品适合其自身的所有EC指令的必要要求的标志。CE标记是EU区域内的产品护照,CE标记表示的产品能在EU区域内自由流通。向欧盟区域内出口的机器,要求符合机械指令、EMC指令、低电压指令等。
            ●
              
              弹性体密封结构与金属制品滑柱结构相比内部泄漏少,对异物强是一般的特点。
            ●
              
              随着寿命的临近,会出现内部泄漏、外部泄漏、滑柱的切换不良、驱动器的反应迟缓等征兆。
            ●
              
              方向控制阀的电线连接是导线类型的情况根据电压导线颜色不同。
两个都蓝色=100VAC(或小于200VAC)
两个都红色=200VAC(或200VAC以上)
1个是红色,1个是黑色=DC电压
※电压显示在线圈上。
            两个都蓝色=100VAC(或小于200VAC)
两个都红色=200VAC(或200VAC以上)
1个是红色,1个是黑色=DC电压
※电压显示在线圈上。
●
              
              样本的技术资料中记载了端子箱配线、连接器连接方法。详细情况请确认样本。
            ●
              
              端子箱的灯是通电时的通电确认的灯。无法确定滑柱切换状态。
            ●
              
              每90度可以改变方向。从箱子里取出终端部,按照想改变的方向重新插入。详细情况请确认样本的技术资料。
            ●
              
              本公司没有准备延长用电缆。请客人准备OMRON公司制造的插座M12-4pin连接器24VDC用(XS2W-D421-B81-T等)。
            ●
              
              驱动器组装的型号为4F420E-GP-100VAC。4F420E/4F430E/4F440E/4F450E的驱动器组装是通用的。
            ●
              
              PV5G系列的电磁阀单体附有电磁阀和底座之间的密封垫圈和安装螺丝。请不要使用旧模型的PV5G用密封垫圈,请使用新模型的PV5G密封垫圈。
            ●
              
              MN4KB系列的阀块单体中附有密封垫圈。同时,保守用的电磁阀单体N4KB※※9也附有密封垫圈。
            ●
              
              4G系列的电磁阀安装螺丝是通用的。
            ●
              
              旧4G系列的E形插座与4G※R系列的E形插座有兼容性。但是,外观颜色由黑色变成了浅灰色。
            ●
              
              可以对应标准类型的4G系列。因为电磁阀单体的4GB※R中不包含接头部分,所以即使型号中不加上“ーP4”也能成为与二次电池制造工序用同样的产品。
            ●
              
              使用单个电磁阀附有的密封垫圈。请使用现行模型4GB※R用的密封垫圈。
            ●
              
              4GB的PR检查阀有新旧兼容性。
            ●
              
              相当于保护等级IP65。
            ●
              
              发货时,带浪涌吸收器会在产品中附带。
            ●
              
              4F※※0E的选择项“N”是发货时附带堵头。另一方面,“NC”或“NO”则将插头拧进端口后发货。电磁阀本身是相同的。
            ●
              
              防爆型5通阀4F※※0E系列,只对应阀构成部件的密封组装、活塞组装的部件。因为驱动器部位不能分解,作为驱动器组装请交换零部件。
            ●
              
              零件交换不能进行切换区分的规格变更。请购买新的4F649类型。
            ●
              
              4KA系列可以另购买后安装安装板。零件名称为安装板配件,零件形号:4KA※10-MOUNT-PLATE-KIT-P可订购。 
            ●
              
              4KA/4KB1~3的标准寿命为AC电压时1000万次,DC电压时3000万次。4KA/4KB4是,不分AC,DC电压都是500万次。耐久性根据顾客的使用方法和条件不同。不是保证值,请作为考虑。
            ●
              
              4G1~3系列可以更换4G1~3R系列的“线圈组装”,4G1~3R系列可以更换4G1~3R系列的“线圈组装”来变更电压。但是,4G※※系列和4G※R系列的线圈组装没有兼容性,请注意。另外,4G1~3R系列自2015年10月开始作为4G1~3系列的换代品销售。
            ●
              
              M4GA/B系列(金属底座)需要更换电磁阀单体和所需连数的底座组装。省配线方法的情况,增设用插座组装也需要一并交换。
            ●
              
              M4GA1~3、M4GB2~4,如果取下DIN轨道安装零部件,可以直接变更为安装方式。只需更换M4GB1的集成阀底座。
            ●
              
              供排气模块的接头不可以更换。作为配套元件可以出货,请用供排气模块交换。详细情况请确认产品样本。
            ●
              
              “A:臭氧・切削油对应品”从标准型把滑柱密封垫圈和线圈组装内的阀密封材质,由丁腈橡胶变更为氟橡胶。
            ●
              
              可以更换线圈组装。
            ●
              
              可以更换M4GA系列的集成阀底座组装的弹壳型部。M4GB系列是集成阀底座组装的弹壳型接头不能变更为Rc螺纹规格。需要更换集成阀底座组合。
            ●
              
              在W4G2/W4G4系列中减少集成阀连数时,根据连数拉杆的长度也会变化,所以有必要购买配合长度的配套元件。
            ●
              
              UL规格认证产品对应先导式3/5通阀4G系列的个别配线规格24VDC。
            ●
              
              4G系列使用的垫圈是电磁阀和气控阀通用的零件。
            ●
              
              在集成阀中只想变更一部分的电磁阀吸气压力的情况下使用。
            ●
              
              切换位置区分不能在零件更换级别上变更。需要更换每个产品(单个电磁阀)。MN4G的话请按阀模块交换。
            ●
              
              在集成阀底座搭载电磁阀的状态下出货,并添附P・R1・R2端口用的沉淀插头。
            ●
              
              关于4G系列的标称寿命,4G1~3型是单一电控的情况下,在弊社的实验条件下是1亿次以上。4G4型是6千万次以上。耐久性是根据顾客的使用方法和条件不同。不是保证值,请用参考。
            ●
              
              4G系列是使用橡胶制密封材料的滑柱,所以需要润滑剂。不能制作禁油规格。
            ●
              
              4G系列机种型号末尾是「0」,是包含了配管座部分的气控阀的产品型号。末尾「9」是维护用的气控阀型号,成为不包含底座的气控阀单体,垫圈,安装螺丝一套的型号。
            ●
              
              4G系列机种型号末尾是「0」,是包含了配管座部分的电磁阀的产品型号。末尾「8」是维护用的电磁阀型号,成为不包含底座的电磁阀单体,垫圈,安装螺丝一套的型号。
            ●
              
              在真空压使用时,请选择外部先导规格,先导排气端口作为大气开放使用。真空压不在保证之内。
在以下条件下可以使用。
・外部先导+金属底座型
・压力范围低真空到(-100kPa)
・不选择防止误操作
※由于是滑柱结构,不能用于真空保持用途。
            在以下条件下可以使用。
・外部先导+金属底座型
・压力范围低真空到(-100kPa)
・不选择防止误操作
※由于是滑柱结构,不能用于真空保持用途。
●
              
              相当于保护等级IP65。
            ●
              
              因为2位双电控型保持切换状态,气缸的动作完成后没有必要持续通电。请确认气缸的动作完成后关闭通电。连续通电长时间持续时,由于线圈的发热,有可能引起内部橡胶部件的劣化,请注意。
            ●
              
              如果用方向控制阀驱动气缸时,使用2位型的话只有前进后退的动作。因为3位型在断电状态下滑柱在中间位置,想在中间停止气缸的情况和想使推力自由的情况等能使用。
            ●
              
              方向控制阀的「PE」和「PR」端口,成为电磁阀内部先导空气的排气端口。会成为动作不良的原因请不要堵塞使用。另外,想防止异物的混入请安装消音器。
            ●
              
              连续通电使用的话,由于线圈的发热内部橡胶的劣化导致寿命的降低。不得已,如果需要连续使用时,推荐选择发热少的4G系列的低发热·省电类型,或DC电压,氟橡胶规格。
            ●
              
              内部先导式的电磁阀请在加压后通电。如果弄错顺序,有可能在主阀完全启动前停止,不能正常切换。
            ●
              
              「PE」和「PR」端口,成为电磁阀内部先导空气的排气端口。会成为动作不良的原因请不要堵塞使用。另外,想防止异物的混入请安装消音器。
            ●
              
              如果把4F310类型变更为4F210,因为电磁阀的流量特性降低,2次侧的负荷(空压气缸等)能力有可能下降。请考虑适当的负荷之后选定机种。
            ●
              
              锁定式手动装置用驱动器等转动45°左右到达「1」的位置的话,阀门成为与通电的时同样的状态被锁定。旋转方向限于右转,从“1”位置再旋转会造成损坏,请不要勉强旋转。手动装置通常使用时请在「0」的位置使用。
            ●
              
              4G系列的弹壳型接头方法如果把卡带插头(4G※-JOINT-CPG)更换为想堵塞的端口,从正常封闭方法能变更为正常开放式样。请把弹壳部的插头弹壳型快接插头的销拔下来,位置反过来重新组装。
            ●
              
              选项项「E」的话成为低发热,带省电电路的线圈驱动器,连续通电也能使用。(仅限DC12/24V)详细情况请确认样本。
            ●
              
              方向控制阀的排气口经常发生空气泄漏是异常现象。可以认为是气缸内部泄漏和滑柱垫片的破损、劣化的原因。取下阀气缸间的配管,在堵塞A,B端口的状态下从P端口加压,从排气端口发生空气泄漏的话,是阀滑柱密封垫圈不良的原因。没有空气泄漏的话,可以考虑到气缸内部泄露。如果是阀的话,建议更换阀或滑柱密封垫圈,如果是气缸的话更换活塞垫片。
            ●
              
              从排气端口经常发生空气泄漏是异常现象。可能是气缸内部泄漏和阀滑柱密封垫圈的破损和劣化造成的。请取下阀气缸间的配管,在堵塞A・B端口的状态下从P端口加压,确认排气端口有没有漏气。没有空气泄漏的话,可以考虑到气缸内部泄露。如果是阀的话,建议更换阀或滑柱密封垫圈,如果是气缸的话更换活塞垫片。
            ●
              
              有耐压防爆构造的方向控制阀4F※※0EX/4F※※0X。
            ●
              
              旧型号PV5的选择项“M”是带手动装置。现模型PV5G系列中手动装置是标准装备的。旧模型的手动装置即使没有加压,也能用手动切换阀柱,但现行模型是如果没有加压就不能手动切换的结构。
            ●
              
              从这里可以制作集成阀规格书和3DCCAD的自动生成。
            ●
              
              4F系列只用产品铭牌的记载形式不能特定,作为确认事项需要配管口径以及电压指定。 产品铭牌上记载“4F210-E”时,型号为:4F210-“配管口径”-E-“电压”。(例:4F210-08-E-100VAC)
详细请确认样本。
            详细请确认样本。
●
              
              先导式5通阀4F系列就对应。详细请确认样本。
            ●
              
              先导式5通阀4F系列可以在最高使用压力1.0MPa下使用。详细请确认样本。
            ●
              
              室外产品W系列有先导式5通电磁阀4F系列的4F2、4F3型。对应选择项符号“W”。(例:4F2※0-※-※※W-电压)。详细请确认样本。其它还可以使用防爆电磁阀4F※※EX系列。
            ●
              
              对应本质安全防爆的机种有4GD/E EJ系列。防爆性能为「Ex ib ⅡC T4 Gb」。详细请查看样本。
            ●
              
              M4GB2R-“配管口径”-“选择项”-“连数”
            ●
              
              因为4GA210R用产品铭牌记载的型号能具体特定,可以订购。4G※R系列表示着全形号,不过,其他方向控制阀的系列仅靠产品铭牌的记载事项不能特定型号,也有需要另外确认的东西。详细请到附近的营业所咨询。
            ●
              
              是CE标记对应规格产品。CE标志是证明产品适合其自身的所有EC指令的必要要求的标志。CE标记是EU区域内的产品护照,CE标记表示的产品能在EU区域内自由流通。向欧盟区域内出口的机器,要求符合机械指令、EMC指令、低电压指令等。
            ●
              
              弹性体密封结构与金属制品滑柱结构相比内部泄漏少,对异物强是一般的特点。
            ●
              
              随着寿命的临近,会出现内部泄漏、外部泄漏、滑柱的切换不良、驱动器的反应迟缓等征兆。
            ●
              
              方向控制阀的电线连接是导线类型的情况根据电压导线颜色不同。
两个都蓝色=100VAC(或小于200VAC)
两个都红色=200VAC(或200VAC以上)
1个是红色,1个是黑色=DC电压
※电压显示在线圈上。
            两个都蓝色=100VAC(或小于200VAC)
两个都红色=200VAC(或200VAC以上)
1个是红色,1个是黑色=DC电压
※电压显示在线圈上。
●
              
              样本的技术资料中记载了端子箱配线、连接器连接方法。详细情况请确认样本。
            ●
              
              端子箱的灯是通电时的通电确认的灯。无法确定滑柱切换状态。
            ●
              
              每90度可以改变方向。从箱子里取出终端部,按照想改变的方向重新插入。详细情况请确认样本的技术资料。
            ●
              
              本公司没有准备延长用电缆。请客人准备OMRON公司制造的插座M12-4pin连接器24VDC用(XS2W-D421-B81-T等)。
            ●
              
              驱动器组装的型号为4F420E-GP-100VAC。4F420E/4F430E/4F440E/4F450E的驱动器组装是通用的。
            ●
              
              PV5G系列的电磁阀单体附有电磁阀和底座之间的密封垫圈和安装螺丝。请不要使用旧模型的PV5G用密封垫圈,请使用新模型的PV5G密封垫圈。
            ●
              
              MN4KB系列的阀块单体中附有密封垫圈。同时,保守用的电磁阀单体N4KB※※9也附有密封垫圈。
            ●
              
              4G系列的电磁阀安装螺丝是通用的。
            ●
              
              旧4G系列的E形插座与4G※R系列的E形插座有兼容性。但是,外观颜色由黑色变成了浅灰色。
            ●
              
              可以对应标准类型的4G系列。因为电磁阀单体的4GB※R中不包含接头部分,所以即使型号中不加上“ーP4”也能成为与二次电池制造工序用同样的产品。
            ●
              
              使用单个电磁阀附有的密封垫圈。请使用现行模型4GB※R用的密封垫圈。
            ●
              
              4GB的PR检查阀有新旧兼容性。
            ●
              
              相当于保护等级IP65。
            ●
              
              发货时,带浪涌吸收器会在产品中附带。
            ●
              
              4F※※0E的选择项“N”是发货时附带堵头。另一方面,“NC”或“NO”则将插头拧进端口后发货。电磁阀本身是相同的。
            ●
              
              防爆型5通阀4F※※0E系列,只对应阀构成部件的密封组装、活塞组装的部件。因为驱动器部位不能分解,作为驱动器组装请交换零部件。
            ●
              
              零件交换不能进行切换区分的规格变更。请购买新的4F649类型。
            ●
              
              4KA系列可以另购买后安装安装板。零件名称为安装板配件,零件形号:4KA※10-MOUNT-PLATE-KIT-P可订购。
            ●
              
              4KA/4KB1~3的标准寿命为AC电压时1000万次,DC电压时3000万次。4KA/4KB4是,不分AC,DC电压都是500万次。耐久性根据顾客的使用方法和条件不同。不是保证值,请作为考虑。
            ●
              
              4G1~3系列可以更换4G1~3R系列的“线圈组装”,4G1~3R系列可以更换4G1~3R系列的“线圈组装”来变更电压。但是,4G※※系列和4G※R系列的线圈组装没有兼容性,请注意。另外,4G1~3R系列自2015年10月开始作为4G1~3系列的换代品销售。
            ●
              
              M4GA/B系列(金属底座)需要更换电磁阀单体和所需连数的底座组装。省配线方法的情况,增设用插座组装也需要一并交换。
            ●
              
              M4GA1~3、M4GB2~4,如果取下DIN轨道安装零部件,可以直接变更为安装方式。只需更换M4GB1的集成阀底座。
            ●
              
              供排气模块的接头不可以更换。作为配套元件可以出货,请用供排气模块交换。详细情况请确认产品样本。
            ●
              
              “A:臭氧・切削油对应品”从标准型把滑柱密封垫圈和线圈组装内的阀密封材质,由丁腈橡胶变更为氟橡胶。
            ●
              
              可以更换线圈组装。
            ●
              
              可以更换M4GA系列的集成阀底座组装的弹壳型部。M4GB系列是集成阀底座组装的弹壳型接头不能变更为Rc螺纹规格。需要更换集成阀底座组合。
            ●
              
              在W4G2/W4G4系列中减少集成阀连数时,根据连数拉杆的长度也会变化,所以有必要购买配合长度的配套元件。
            ●
              
              UL规格认证产品对应先导式3/5通阀4G系列的个别配线规格24VDC。
            ●
              
              4G系列使用的垫圈是电磁阀和气控阀通用的零件。
            ●
              
              在集成阀中只想变更一部分的电磁阀吸气压力的情况下使用。
            ●
              
              切换位置区分不能在零件更换级别上变更。需要更换每个产品(单个电磁阀)。MN4G的话请按阀模块交换。
            ●
              
              在集成阀底座搭载电磁阀的状态下出货,并添附P・R1・R2端口用的沉淀插头。
            ●
              
              关于4G系列的标称寿命,4G1~3型是单一电控的情况下,在弊社的实验条件下是1亿次以上。4G4型是6千万次以上。耐久性是根据顾客的使用方法和条件不同。不是保证值,请用参考。
            ●
              
              4G系列是使用橡胶制密封材料的滑柱,所以需要润滑剂。不能制作禁油规格。
            ●
              
              4G系列机种型号末尾是「0」,是包含了配管座部分的电磁阀的产品型号。末尾「9」是维护用的电磁阀型号,成为不包含底座的电磁阀单体,垫圈,安装螺丝一套的型号。
            ●
              
              4G系列机种型号末尾是「0」,是包含了配管座部分的气控阀的产品型号。末尾「8」是维护用的气控阀型号,成为不包含底座的气控阀单体,垫圈,安装螺丝一套的型号。
            ●
              
              在真空压使用时,请选择外部先导规格,先导排气端口作为大气开放使用。真空压不在保证之内。
在以下条件下可以使用。
・外部先导+金属底座型
・压力范围低真空到(-100kPa)
・不选择防止误操作
※由于是滑柱结构,不能用于真空保持用途。
            在以下条件下可以使用。
・外部先导+金属底座型
・压力范围低真空到(-100kPa)
・不选择防止误操作
※由于是滑柱结构,不能用于真空保持用途。
●
              
              相当于保护等级IP65。
            ●
              
              因为2位双电控型保持切换状态,气缸的动作完成后没有必要持续通电。请确认气缸的动作完成后关闭通电。连续通电长时间持续时,由于线圈的发热,有可能引起内部橡胶部件的劣化,请注意。
            ●
              
              如果用方向控制阀驱动气缸时,使用2位型的话只有前进后退的动作。因为3位型在断电状态下滑柱在中间位置,想在中间停止气缸的情况和想使推力自由的情况等能使用。
            ●
              
              方向控制阀的「PE」和「PR」端口,成为电磁阀内部先导空气的排气端口。会成为动作不良的原因请不要堵塞使用。另外,想防止异物的混入请安装消音器。 
            ●
              
              连续通电使用的话,由于线圈的发热内部橡胶的劣化导致寿命的降低。 不得已,如果需要连续使用时,推荐选择发热少的4G系列的低发热·省电类型,或DC电压,氟橡胶规格。
            ●
              
              内部先导式的电磁阀请在加压后通电。如果弄错顺序,有可能在主阀完全启动前停止,不能正常切换。
            ●
              
              「PE」和「PR」端口,成为电磁阀内部先导空气的排气端口。会成为动作不良的原因请不要堵塞使用。另外,想防止异物的混入请安装消音器。
            ●
              
              如果把4F310类型变更为4F210,因为电磁阀的流量特性降低,2次侧的负荷(空压气缸等)能力有可能下降。请考虑适当的负荷之后选定机种。
            ●
              
              锁定式手动装置用驱动器等转动45°左右到达「1」的位置的话,阀门成为与通电的时同样的状态被锁定。旋转方向限于右转,从“1”位置再旋转会造成损坏,请不要勉强旋转。 手动装置通常使用时请在「0」的位置使用。
            ●
              
              4G系列的弹壳型接头方法如果把卡带插头(4G※-JOINT-CPG)更换为想堵塞的端口,从正常封闭方法能变更为正常开放式样。 请把弹壳部的插头弹壳型快接插头的销拔下来,位置反过来重新组装。
            ●
              
              选项项「E」的话成为低发热,带省电电路的线圈驱动器,连续通电也能使用。(仅限DC12/24V)详细情况请确认样本。
            ●
              
              方向控制阀的排气口经常发生空气泄漏是异常现象。可以认为是气缸内部泄漏和滑柱垫片的破损、劣化的原因。取下阀气缸间的配管,在堵塞A,B端口的状态下从P端口加压,从排气端口发生空气泄漏的话,是阀滑柱密封垫圈不良的原因。没有空气泄漏的话,可以考虑到气缸内部泄露。如果是阀的话,建议更换阀或滑柱密封垫圈,如果是气缸的话更换活塞垫片。
            ●
              
              从排气端口经常发生空气泄漏是异常现象。可能是气缸内部泄漏和阀滑柱密封垫圈的破损和劣化造成的。请取下阀气缸间的配管,在堵塞A・B端口的状态下从P端口加压,确认排气端口有没有漏气。没有空气泄漏的话,可以考虑到气缸内部泄露。如果是阀的话,建议更换阀或滑柱密封垫圈,如果是气缸的话更换活塞垫片。
             方向控制阀
方向控制阀 按产品类别搜索
按产品类别搜索