CKD

Japan

CKD plus
我的页面
登录
新会员注册
Language
  • 日语
  • English
  • 中文
Global Network
  • 元件产品首页
  • 产品信息
    型号搜索
    从产品一览搜索
    商品类别
    从特定用途搜索
    • 洁净元件用 P5※ / P7※系列
    • 二次电池制造工序用 P4※系列
    • 食品制造工序用 FP※系列
    • 室外用W系列
    • 高耐久性元件HP系列
    • 从行业搜索
    • 从新产品搜索
    • 从销售中止产品搜索
  • 资料/下载
    • 2D CAD
    • 3D CAD
    • 集成规格书
    • 电子样本
    • 样本PDF
    • 操作说明书
  • 公司信息
    致辞
    • 高层寄语
    公司介绍
    企业理念 公司概要
    产品信息
    CSR
    • 针对品质、环境的举措
    资材采购
    采购理念、基本方针 绿色采购
    交易开始程序 公开招募行业
    对交易方的要求
  • 销售体制
  • 咨询

CKD

Japan

元件产品首页

CKD plus
我的页面
登录
注销
  • 公司信息
  • 销售体制
  • 咨询
Language
  • 日语
  • English
  • 中文

  • PC站点
  • Global Network
元件产品首页>常见问题>空压气缸
空压气缸
●
在需要切削水的环境下请使用耐切削油刮板规格的气缸。CMK2、SCG、SCA2、SSD、SSD2、STS/L、STG系列对应耐切削油刮板。
●
为了改变缓冲针阀的位置和端口位置,将支撑件旋转90度的定制品。
●
是带阀气缸的电磁阀部分的型号。产品本体的型号写在气缸管侧面的铭牌上。
●
尺寸不兼容,有小型带阀气缸CKV2系列。但,CMV系列是单作用气缸,CKV2系列是双作用气缸,驱动方式不同。详细请确认样本。
●
在需要切削水的环境下使用的话,请选择带耐切削油刮板的SCA2-G2或SCA2-G3。详细请确认样本。
●
发注型号为「STG-M-32-50」。因铭牌记载空间,省略了连字符。
●
SM-25系列是通过组合直线和曲线,可以自由自在的立体搬运的磁铁式的杆式气缸。由于最长可以搬运到20米,从设备上方通过,给组装线提供零部件,夹着通道的加工机间的零部件取出供给等,用于各种用途。
●
不带防尘套的规格中,不能后添加防尘套。请重新购买防尘套规格的产品。
●
CMK2系列为「仅有气缸本体」,CKV2系列为「气缸和驱动用电磁阀一体的气缸」。
●
气垫材质中没有耐热规格,所以不能制作。
●
FCD系列采用扁平型活塞杆,所以活塞杆不会旋转。
●
不能使用。手柄中不会触碰到止动螺栓的直角,所以会造成金属磨损等,成为故障的主要原因。
●
不是为了防止气缸本身的脱落,而是锁定在行程结束时滑动桌子不动的机构。
●
LCG系列的LM导向块与滑动卓合为一体。有必要重新制作LM导向本身,所以比标准长的行程是做不了。
●
标准寿命为500万次。耐久性根据客户的使用方法和条件而不同。不是保证值,仅用目标参考。
●
作为耐尘性还是刮板更好。灰尘多的时候请选择刮板选项。另一方面,润滑纤维有保持润滑+缠绕取出微细尘埃的效果,能良好地维持影响汽缸寿命的润滑状态。当选择刮板选项时,请注意滑块润滑用的润滑纤维不搭载。详细请确认样本。
●
因为是附有开关的集中配管,所以经过开关轨道。
●
通过缓冲器吸收运动能量时产生的力量,传递到安装有缓冲器的架台。架台有可能破损,建议架台的强度是预计最大负荷3倍的安全率。
●
标准寿命为500万次。耐久性根据客户的使用方法和条件而不同。不是保证值,仅用目标参考。
●
轴形状的变更是以特殊订购产品可以制作。但,因为是铸造零件,所以制造工序变长,交货期也需要65日到90日。详情请咨询附近的营业所。
●
除了耳轴型支架,可以兼用。
●
中间行程可以每1mm的间距制作,但请注意行程容许差最大为1.4mm。每缸径的容许差详情请确认样本。
●
因为S2用气缸的轴承长度短,限定着活塞杆不加上过大的横荷重的行程(200mm)。作为特别订货200mm以上也能对应,如果希望的话请到附近的营业所咨询。
●
气缸中需调整伸出动作的行程时使用。
●
SCPD3系列的标准型号中,因为活塞部中没有内置开关用磁石,不能后安装开关。内置开关用磁石的型号为SCPD3-L,用此型的话可以后安装开关。
●
标准型和高负荷型都是MAX2000mm/s。但是,500mm/s以上使用时需要减速电路。
●
定制品可以制作。请向附近的营业所咨询。
●
SSD2系列的标准型号中,因为活塞部中没有内置开关用磁石,不能后安装开关。内置开关用磁石的型号为SSD2-L,用此型的话可以后安装开关。
●
SSD2系列的标准型号中,因为活塞部中有内置开关用磁石,可以后安装开关。
●
调整式缓冲器的工作时间根据冲撞物的质量和速度等的条件不同。作为参考,请确保物体碰到缓冲器后0.5秒左右。最后,建议您用实机确认并调整序列程序等的设定。
●
MRL2系列不可分解,请购买新品。
●
RCS系列不可分解,所以不能更换密封垫圈。请购买新品。
●
SRL2和SRL3系列由尺寸兼容性,因此可以搭载。详情请确认样本。
●
开关尺寸由兼容性,可以直接搭载使用。
●
因为MRL2系列是分解的结构,不对应零件出货。
●
SCS2系列的标准型,不可以后安装防尘套。请购买新品。
●
气缸给油规格的一次侧需要设置油雾器并给油,但是无需给油规格就不需要给油。
●
没有问题,但是一旦给油了的话,初期润滑的润滑油就会被冲走,导致运作不良,请务必继续加油使用。
●
请考虑使用急速排气阀(QEV2, QEL系列)。通过安装在汽缸的端口,直接向大气开放排气,能够加快气缸的速度。请在各机种的使用活塞速度范围内使用。
●
空气具有压缩性,每根气缸的摩擦阻力等也有所不同,所以要使两根以上的气缸完全同步是很难的。同步使用时,因不能同步而产生活塞杆的磨损,所以请另外设置有刚性的导向装置。
●
使用流体限定为压缩空气。如果使用氮气体进行操作的话,气缸内初期润滑的润滑脂在短时间内会干燥,滑动阻力增加会导致早期损坏。
●
本公司的空压气缸是初期有润滑的,所以一般可以无油使用。加油时请使用汽轮机油一种(无添加)ISO-VG32。
●
请在空压气缸上安装速度调整阀,进行速度调整。速度调整请遵守各机种的活塞速度范围。
●
可以。如果把阀与阀座分离的话,有和标准相同大小的刹车解除端口和手动解除端口在刹车单元里,请配管到这里。此时,请将盖子安装在手动解除端口上,注意不要流入垃圾等异物。
●
SCA2系列是初期有润滑的,所以一般可以无油使用。加油时请使用汽轮机油一种(无添加)ISO-VG32。另外,中途停止给油的话,初期润滑的润滑油就会被冲走,导致运作不良,请务必继续加油使用。
●
调节器的调整方法是向右旋转(顺时针方向)旋转的话,吸收能量就会变大,转动到停止为止时最大吸收能量刻度会变为9。然后向左转(逆时针方向)转一圈,稍微转一下就会变成最小吸收能量。但是,最小能源根据产品的不同有偏差。请注意,如果勉强转动调节器会锁住或损坏。
●
端板和活塞杆的分解,不需要特殊的工具,可以使用六角扳手简单地进行更换密封垫圈。但是,板块的导向部不可分解。详细的交换方法在使用说明书上记载着,请从主页确认之后,进行更换密封垫圈。
●
本体两侧有安装开关用槽。
●
本公司的防坠落型气缸有两种,使用带刹车的气缸(ULKP、ULK、JSK2、JSM2、JSG、JSC3、JSC4)时,请使用3位双电控PAB连接形方向控制阀。使用其他防坠落型气缸时,如果使用3位双电控形方向控制阀的话,气缸就会误操作,请使用2位单电控型或2位双电控型的方向控制阀。
●
异音的主要原因是由于异物混入了电磁阀内(柱塞部分)而产生的。
●
3位双电控会导致误动作。防坠落型气缸请使用,2位单电控阀,2位双电控阀。
●
在需要切削水的环境下请使用耐切削油刮板规格的气缸。CMK2、SCG、SCA2、SSD、SSD2、STS/L、STG系列对应耐切削油刮板。
●
为了改变缓冲针阀的位置和端口位置,将支撑件旋转90度的定制品。
●
是带阀气缸的电磁阀部分的型号。产品本体的型号写在气缸管侧面的铭牌上。
●
尺寸不兼容,有小型带阀气缸CKV2系列。但,CMV系列是单作用气缸,CKV2系列是双作用气缸,驱动方式不同。详细请确认样本。
●
在需要切削水的环境下使用的话,请选择带耐切削油刮板的SCA2-G2或SCA2-G3。详细请确认样本。
●
发注型号为「STG-M-32-50」。因铭牌记载空间,省略了连字符。
●
SM-25系列是通过组合直线和曲线,可以自由自在的立体搬运的磁铁式的杆式气缸。由于最长可以搬运到20米,从设备上方通过,给组装线提供零部件,夹着通道的加工机间的零部件取出供给等,用于各种用途。
●
不带防尘套的规格中,不能后添加防尘套。请重新购买防尘套规格的产品。
●
CMK2系列为「仅有气缸本体」,CKV2系列为「气缸和驱动用电磁阀一体的气缸」。
●
气垫材质中没有耐热规格,所以不能制作。
●
FCD系列采用扁平型活塞杆,所以活塞杆不会旋转。
●
不能使用。手柄中不会触碰到止动螺栓的直角,所以会造成金属磨损等,成为故障的主要原因。
●
不是为了防止气缸本身的脱落,而是锁定在行程结束时滑动桌子不动的机构。
●
LCG系列的LM导向块与滑动卓合为一体。有必要重新制作LM导向本身,所以比标准长的行程是做不了。
●
标准寿命为500万次。耐久性根据客户的使用方法和条件而不同。不是保证值,仅用目标参考。
●
作为耐尘性还是刮板更好。灰尘多的时候请选择刮板选项。另一方面,润滑纤维有保持润滑+缠绕取出微细尘埃的效果,能良好地维持影响汽缸寿命的润滑状态。当选择刮板选项时,请注意滑块润滑用的润滑纤维不搭载。详细请确认样本。
●
因为是附有开关的集中配管,所以经过开关轨道。
●
通过缓冲器吸收运动能量时产生的力量,传递到安装有缓冲器的架台。架台有可能破损,建议架台的强度是预计最大负荷3倍的安全率。
●
标准寿命为500万次。耐久性根据客户的使用方法和条件而不同。不是保证值,仅用目标参考。
●
轴形状的变更是以特殊订购产品可以制作。但,因为是铸造零件,所以制造工序变长,交货期也需要65日到90日。详情请咨询附近的营业所。
●
除了耳轴型支架,可以兼用。
●
中间行程可以每1mm的间距制作,但请注意行程容许差最大为1.4mm。每缸径的容许差详情请确认样本。
●
因为S2用气缸的轴承长度短,限定着活塞杆不加上过大的横荷重的行程(200mm)。作为特别订货200mm以上也能对应,如果希望的话请到附近的营业所咨询。
●
气缸中需调整伸出动作的行程时使用。
●
SCPD3系列的标准型号中,因为活塞部中没有内置开关用磁石,不能后安装开关。内置开关用磁石的型号为SCPD3-L,用此型的话可以后安装开关。
●
标准型和高负荷型都是MAX2000mm/s。但是,500mm/s以上使用时需要减速电路。
●
定制品可以制作。请向附近的营业所咨询。
●
SSD2系列的标准型号中,因为活塞部中没有内置开关用磁石,不能后安装开关。内置开关用磁石的型号为SSD2-L,用此型的话可以后安装开关。
●
SSD2系列的标准型号中,因为活塞部中有内置开关用磁石,可以后安装开关。
●
调整式缓冲器的工作时间根据冲撞物的质量和速度等的条件不同。作为参考,请确保物体碰到缓冲器后0.5秒左右。最后,建议您用实机确认并调整序列程序等的设定。
●
MRL2系列不可分解,请购买新品。
●
RCS系列不可分解,所以不能更换密封垫圈。请购买新品。
●
SRL2和SRL3系列由尺寸兼容性,因此可以搭载。详情请确认样本。
●
开关尺寸由兼容性,可以直接搭载使用。
●
因为MRL2系列是分解的结构,不对应零件出货。
●
SCS2系列的标准型,不可以后安装防尘套。请购买新品。
●
气缸给油规格的一次侧需要设置油雾器并给油,但是无需给油规格就不需要给油。
●
没有问题,但是一旦给油了的话,初期润滑的润滑油就会被冲走,导致运作不良,请务必继续加油使用。
●
请考虑使用急速排气阀(QEV2, QEL系列)。通过安装在汽缸的端口,直接向大气开放排气,能够加快气缸的速度。请在各机种的使用活塞速度范围内使用。
●
空气具有压缩性,每根气缸的摩擦阻力等也有所不同,所以要使两根以上的气缸完全同步是很难的。同步使用时,因不能同步而产生活塞杆的磨损,所以请另外设置有刚性的导向装置。
●
使用流体限定为压缩空气。如果使用氮气体进行操作的话,气缸内初期润滑的润滑脂在短时间内会干燥,滑动阻力增加会导致早期损坏。
●
本公司的空压气缸是初期有润滑的,所以一般可以无油使用。加油时请使用汽轮机油一种(无添加)ISO-VG32。
●
请在空压气缸上安装速度调整阀,进行速度调整。 速度调整请遵守各机种的活塞速度范围。
●
可以。如果把阀与阀座分离的话,有和标准相同大小的刹车解除端口和手动解除端口在刹车单元里,请配管到这里。 此时,请将盖子安装在手动解除端口上,注意不要流入垃圾等异物。
●
SCA2系列是初期有润滑的,所以一般可以无油使用。加油时请使用汽轮机油一种(无添加)ISO-VG32。另外,中途停止给油的话,初期润滑的润滑油就会被冲走,导致运作不良,请务必继续加油使用。
●
调节器的调整方法是向右旋转(顺时针方向)旋转的话,吸收能量就会变大,转动到停止为止时最大吸收能量刻度会变为9。然后向左转(逆时针方向)转一圈,稍微转一下就会变成最小吸收能量。 但是,最小能源根据产品的不同有偏差。请注意,如果勉强转动调节器会锁住或损坏。
●
端板和活塞杆的分解,不需要特殊的工具,可以使用六角扳手简单地进行更换密封垫圈。但是,板块的导向部不可分解。详细的交换方法在使用说明书上记载着,请从主页确认之后,进行更换密封垫圈。
●
本体两侧有安装开关用槽。
●
本公司的防坠落型气缸有两种,使用带刹车的气缸(ULKP、ULK、JSK2、JSM2、JSG、JSC3、JSC4)时,请使用3位双电控PAB连接形方向控制阀。使用其他防坠落型气缸时,如果使用3位双电控形方向控制阀的话,气缸就会误操作,请使用2位单电控型或2位双电控型的方向控制阀。
●
异音的主要原因是由于异物混入了电磁阀内(柱塞部分)而产生的。
●
3位双电控会导致误动作。防坠落型气缸请使用,2位单电控阀,2位双电控阀。
  • 按产品类别搜索
  • 空压气缸
  • 卡爪、卡盘
  • 方向控制阀
  • 流体控制元件
  • 调质,调压元件
  • 控制器
  • 传感器
  • 速度控制阀、止回阀、辅助元件
  • 真空系统元件
  • 直驱马达
  • 电动执行器
  • 产品信息
资料/下载
2D CAD
3D CAD
集成规格书
电子样本
样本PDF
操作说明书
公司信息
致辞
公司介绍
CSR
资材采购
  • 销售体制
  • 咨询
  • 邮件杂志登录
公式SNS
Instagram
YouTube
facebook

ページトップへ

  • 网站地图
  • 隐私政策
  • 社交媒体政策

©CKD Corporation. All Rights Reserved.

  • PC站点
  • 公式SNS
    Instagram
    YouTube
    facebook
  • 隐私政策
  • 社交媒体政策

©CKD Corporation. All Rights Reserved.