调质,调压元件
●
过滤器的自动排水部有NO类型和NC类型。无加压下,NO类型是开状态,NC类型是关闭状态。加压或无排水的情况下,NO型、NC型均处于关闭状态。加压或排泄物积蓄时,NO型、NC型均为打开状态。
| 排水口状态 | ||
|---|---|---|
| NO类型 | NC类型 | |
| 无加压 | 开 | 闭 |
| 加压/无排水 | 闭 | 闭 |
| 加压/积蓄排水 | 开 | 开 |
●
空气过滤器F※000系列是正压用。在真空使用时请选择真空用过滤器VFA系列。VFA系列具有除去真空泵和发生器吸入空气时一起吸入的尘埃和水分的功能。
●
设定压力超过1.0MPa的有刻度盘空气减压阀2302、2303、2304系列。可设定压力为0.05~1.08MPa。压力调整附有刻度盘,能控制大流量的减压阀。(例:2302-2C-L)
另外有同型号的远程刻度盘空气减压阀,可以远程操作。型号尾处带有R(遥控型)(例:2302-2C-R)
详细请确认样本。
另外有同型号的远程刻度盘空气减压阀,可以远程操作。型号尾处带有R(遥控型)(例:2302-2C-R)
详细请确认样本。
●
有管路直接型洁净过滤器FCS500,FCS1000系列。采用独自的中空线膜,过滤精度0.01μm,除去效率99.99%。详细情况请确认样本。
●
有99%以上除去水滴化了的冷凝水的FX系列的冷凝水分离器。0.75kW的压缩机(0.1立方米)适合FX1004类型。详细情况请确认样本。
●
在FRL(FR)的形号末尾加上选择项符号“-P11”,即可对应臭氧。橡胶部件的材质采用氟橡胶和氢氧化丁腈橡胶等。外形尺寸图与标准产品相同。(例如:R1000-6-W-P11)
详细请确认样本。
详细请确认样本。
●
有RC2000系列。RC2000系列采用禁油规格·不锈钢杯,适合半导体制造装置和液晶制造装置使用的清洁空气,N2的压力控制。详细请确认样本。
●
本体,过滤度5μm滤芯和选择项型号M 0.3μm(次微米)滤芯能选择,请确认主体的型号。
注:F1000-W/W-1000W时,隔板和滤芯成为装配品。
| 滤芯型号 | 5µm滤芯 | 0.3µm滤芯 |
|---|---|---|
| 型号名 | ||
| F1000-W | F1000-ELEMENT-ASSY | - |
| W1000-W、W1100-W | W1000-ELEMENT-ASSY | - |
| F2000-W | F2000-ELEMENT | - |
| W2000-W、W2100-W | W2000-ELEMENT | - |
| F3000-W、FM3000-W | F3000-ELEMENT | F3000-ELEMENT-Y |
| W3000-W、W3100-W | W3000-ELEMENT | W3000-ELEMENT-Y |
| F4000-W、FM4000-W | F4000-ELEMENT | F4000-ELEMENT-Y |
| W4000-W、W4100-W | W4000-ELEMENT | W4000-ELEMENT-Y |
| F6000-W、FM6000-W | W6000-ELEMENT | W6000-ELEMENT-Y |
| F8000-W、FM8000-W | F8000-ELEMENT | F8000-ELEMENT-Y |
| W8000-W、W8100-W | W8000-ELEMENT | W8000-ELEMENT-Y |
●
本产品不适合用于室外。室外用有W系列对应着。详细情况请确认样本。
●
有食品制造工序用的系列产品。根据食品制造工序的使用区域的不同,食品制造工序的FP系列流路部/滑动部的润滑油使用着食品用等级(NSF H1),也有使用了符合食品卫生法的材料的等级。详细情况请确认样本。
●
有RC2000系列,2619-P90/P94系列。采用了禁油规格,不锈钢杯,适合半导体制造装置和液晶制造装置所使用的清洁空气、N2的压力控制。详细情况请确认样本。
●
有R2000~6000-P70/P74系列,RC2000-P90系列,RN系列,2619-P8/P9系列。不带异物进入清洁室的生产体制,根据产品的不同使用排气处理,禁油处理,不锈钢材料。详细请确认样本。
●
中压过滤器有FM※000-W系列,中压降压发有RM※000-W系列。最高使用压力为1.6MPa。详细请确认样本。
●
精密减压阀RP1000系列的微压/低压域性能出色,0.003MPa~的设定也可以。小型直动精密调节器RJB系列在低压域可从0.01MPa~设定。详细情况请确认样本。
●
有FW系列和RW系列。作为主要的特长,外观部由于全部金属化,不锈钢制的螺丝的使用使之提高在室外的耐久性。 也有最大3年的保证期间对应的类型。 详细情况请确认样本。
●
有SFC/SFS系列。详细情况请确认样本。
●
有WR系列。主要特点是一按即可锁定调压把手,标准配备网状过滤器。详细情况请确认样本。
●
可逆流减压阀,内置检查阀机构,二次侧(OUT侧)的空压可迅速且可靠地向一次侧(IN侧)排气。不需要旁路电路,可以简化配置。在残压排出阀的二次侧设置减压阀、在气缸和方向控制阀之间设置减压阀等,适用于逆流的使用。另一方面,因为一般减压阀没有这个功能,不能使流体逆流的使用。在过滤器减压阀W系列中也有同样的机能差异。
●
遗憾的是,空气滤清器可以去除液化油(焦油和碳),但油粒(气雾剂颗粒0.8~0.01μ)可以通过滤芯,不能去除。建议安装油雾过滤器进行除油。
●
空气过滤器可以去除液化水(排水),但水蒸汽可以通过过滤器,并且不能去除。建议安装空气干燥器以去除水蒸气。
●
DT3000是常开式自动排水器,DT3010是常闭式自动排水器。DT3000的阀在无加压时处于打开状态,并排放排水。
●
一般而言,我们建议每6个月进行一次以上的定期检查。替换频率因工作条件而异,但建议提前替换,具体取决于滤芯的脏程度。建议您还检查W1000至W8000系列的阀组件,因为在维护期间可以拆除该阀组件。拆卸时,请小心不要掉弹簧等。
●
建议在一年(6000小时)后或当IN口(主侧)和OUT口(次侧)之间的压降达到0.1MPa时,更换油雾过滤器的滤芯。在更换滤芯时,切勿接触滤芯的聚氨酯泡沫层。差压开关和差压开关也可用作差压验证选项,帮助您了解差压指示器的状态。有关详细信息,请查看样本。
●
请使用ISO VG32涡轮机油(无添加剂)。使用其他种类的油可能导致密封材料退化和操作故障。
●
油雾器,用于需要供油的大口径气缸(驱动器)。当前的气缸(驱动器)大多是无油操作,但如果您有需要供油的气缸(驱动器),请使用油雾器。在无油缸上使用无油缸没有问题,但一旦给油,最初润滑的油脂就会被排出,导致操作不充分。因此,一定要继续给油。
●
产品顶部的调节圆顶顺时针旋转以减少滴量,逆时针旋转以增加滴量。但是,缩放增量在调整后用作标记,并不表示滴油量。有关详细信息,请确认样本。
●
为了FRL(FR)单元用过滤器分离了的排水积蓄到杯下部,请把杯弄朝下。 另外,确保产品主体上的气流方向和箭头对齐以连接。请注意,反向连接是导致操作不正确的原因之一。
●
应定期对冷冻空气干燥机进行维护。使用真空吸尘器、空气吹风等每月清洁一次灰尘过滤器。不清洁会给制冷回路带来负荷,并导致压缩机风扇电机等故障。每周清除一次排水器并清洁它们。当部件脏时,正常操作丢失,排水流到次级侧。
●
《氟气排放控制法》(2015年4月1日实施)将将任何含氟气体(HFC)的冷冻空气干燥器作为第一类特定产品(商用制冷空调)处理。在处理或维修氟氯碳化物时,总要请收货人收货。在回收氟氯化碳之后,可以处理冷冻空气干燥器。
●
压缩机(冷冻机)的额定输出为7.5kW以上的产品为对象。
详细请查看这里。
| 检查的种类 | 对象机器和规模 | 检查频度 | 检查内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 简易检查 | 所有氟利类使用设备:冷冻空气干燥机、冷却器(水冷却装置) | 3个月1次 | 实施者:无限制(最好是专业人士的建议) 1.可通过目测检查的配管部分等异音、异常振动、产品外观损伤、腐蚀、生锈、油渍等 |
||
| 定期检查 | 压缩机的电动机 额定输出: 7.5kW以上 |
冷冻式空气干燥机 | GT7960W(D) | 1年1次以上 | 实施者:有资格者(实施或观察) 1.直接法:通过发泡液法、电子泄漏气体检测装置法确认 2.间接法:将测量器等产生的蒸发压力等值与平时相比较 3.1、2的组合 |
| GT9710WV(2) | |||||
| GT9960WV(2) | |||||
| RD-900D/F | |||||
| RD-S900E/F | |||||
| 水冷却装置 | HYW3027(W) | ||||
| HYW5027 | |||||
| HYW5060C(W) | |||||
| HYW5069C(W) | |||||
| HYW6048(W) | |||||
| HYW7096 | |||||
| HYW7035U | |||||
详细请查看这里。
●
超级干燥机使用了中空线的高分子分离膜,为了使出口干燥空气的一部分保持在中空线外侧的水蒸气浓度低的状态,作为清洗空气 使用。这个时候使用的空气从正面板部经常使之排气,不是故障。
●
干燥剂式干燥机是利用干燥剂制成的干燥空气的一部分来再生水分吸收的干燥剂。这个时候使用的空气大气开放着,不是故障。
●
C1000系列的排水部推荐内径Φ4软尼龙管,C2000~8000系列的排水部,推荐内径φ5.7~φ6.0软尼龙管子或者内径φ5硬质乙烯管子。F系列,W系列也同样。另外,安装时请注意维修尺寸。请确保C1000为40mm,C2000~8000系列为60mm以上。
●
配管适配器是一种在维护时不拆卸配管,只可拆卸单个机器的设备。配管适配器有直型和L型,L型机器的IN・OUT端口可以从上和下方向配管。详细请确认样本。
●
根据使用情况,一般推荐半年进行一次定期维护。 详细请确认样本。
●
根据使用状况,不过,一般1年或6000小时,或者压力下降达到了0.1MPa的时候推荐滤芯的交换。详细请确认样本说明书。
●
因为NO型自动排出部在无加压时处于开状态,从压缩机的供给压力上升到作为最低工作压力的0.1MPa为止与初始发生排水部一起空气清理。为了防止空气泄漏,请考虑使用NC型自动排水器。
●
请确认减压阀是否由IN端口(一次侧)和OUT端口(二次侧)安装,有没有反过来配管。流向方向用主体的箭头表示着。其它原因可以考虑到内部弹簧和薄膜的损坏。如果某些部件无法正常工作,请与您当地的CKD销售办公室和代表联系。
●
减压阀R系列具有释放功能,当二次侧压力高于设定压力时,通过释放(空气向外部排出)来接近设定压力进行调整。 这种情况是由把手部释放空气而发生的现象,是正常的状态。
●
主要原因是“周围气氛中有腐蚀性气体、液体、化学药品的氛围。有溅射的环境。直射阳光、风雨和水。周围有热源,可以考虑到辐射热等。这种环境中推荐金属杯(金属制)。塑料杯杯体的耐药品性请确认商品样本的注意事项。
●
请确认各连接部的螺丝有没有松动,连接部分使用的O型环,垫圈是否有破损。如果连接部分正常无关空气遗漏继续,可以考虑O环,垫圈的问题等。根据连接设备的组合,有使用O圈的组合和使用垫圈的组合,请确认。
●
2302系列是恒放结构,向外部放出空气保持着平衡。放出量有3L/min以下。规格,功能说明请确认商品样本。
●
自动排水部可能有异物进入,请将杯装卸并清洗。即使如此遗漏不止的话,推荐更换杯组装。滤杯组装的型号请确认样本。
●
过滤器的自动排水部有NO类型和NC类型。无加压下,NO类型是开状态,NC类型是关闭状态。加压或无排水的情况下,NO型、NC型均处于关闭状态。加压或排泄物积蓄时,NO型、NC型均为打开状态。
| 排水口状态 | ||
|---|---|---|
| NO类型 | NC类型 | |
| 无加压 | 开 | 闭 |
| 加压/无排水 | 闭 | 闭 |
| 加压/积蓄排水 | 开 | 开 |
●
空气过滤器F※000系列是正压用。在真空使用时请选择真空用过滤器VFA系列。VFA系列具有除去真空泵和发生器吸入空气时一起吸入的尘埃和水分的功能。
●
设定压力超过1.0MPa的有刻度盘空气减压阀2302、2303、2304系列。可设定压力为0.05~1.08MPa。压力调整附有刻度盘,能控制大流量的减压阀。(例:2302-2C-L)
另外有同型号的远程刻度盘空气减压阀,可以远程操作。型号尾处带有R(遥控型)(例:2302-2C-R)
详细请确认样本。
另外有同型号的远程刻度盘空气减压阀,可以远程操作。型号尾处带有R(遥控型)(例:2302-2C-R)
详细请确认样本。
●
有管路直接型洁净过滤器FCS500,FCS1000系列。采用独自的中空线膜,过滤精度0.01μm,除去效率99.99%。详细情况请确认样本。
●
有99%以上除去水滴化了的冷凝水的FX系列的冷凝水分离器。0.75kW的压缩机(0.1立方米)适合FX1004类型。详细情况请确认样本。
●
在FRL(FR)的形号末尾加上选择项符号“-P11”,即可对应臭氧。橡胶部件的材质采用氟橡胶和氢氧化丁腈橡胶等。外形尺寸图与标准产品相同。(例如:R1000-6-W-P11)
详细请确认样本。
详细请确认样本。
●
有RC2000系列。RC2000系列采用禁油规格·不锈钢杯,适合半导体制造装置和液晶制造装置使用的清洁空气,N2的压力控制。详细请确认样本。
●
本体,过滤度5μm滤芯和选择项型号M 0.3μm(次微米)滤芯能选择,请确认主体的型号。
注:F1000-W/W-1000W时,隔板和滤芯成为装配品。
| 滤芯型号 | 5µm滤芯 | 0.0.3µm滤芯 |
|---|---|---|
| 型号名 | ||
| F1000-W | F1000-ELEMENT-ASSY | - |
| W1000-W、W1100-W | W1000-ELEMENT-ASSY | - |
| F2000-W | F2000-ELEMENT | - |
| W2000-W、W2100-W | W2000-ELEMENT | - |
| F3000-W、FM3000-W | F3000-ELEMENT | F3000-ELEMENT-Y |
| W3000-W、W3100-W | W3000-ELEMENT | W3000-ELEMENT-Y |
| F4000-W、FM4000-W | F4000-ELEMENT | F4000-ELEMENT-Y |
| W4000-W、W4100-W | W4000-ELEMENT | W4000-ELEMENT-Y |
| F6000-W、FM6000-W | W6000-ELEMENT | W6000-ELEMENT-Y |
| F8000-W、FM8000-W | F8000-ELEMENT | F8000-ELEMENT-Y |
| W8000-W、W8100-W | W8000-ELEMENT | W8000-ELEMENT-Y |
●
本产品不适合用于室外。室外用有W系列对应着。详细情况请确认样本。
●
有食品制造工序用的系列产品。根据食品制造工序的使用区域的不同,食品制造工序的FP系列流路部/滑动部的润滑油使用着食品用等级(NSF H1),也有使用了符合食品卫生法的材料的等级。详细情况请确认样本。
●
有RC2000系列,2619-P90/P94系列。采用了禁油规格,不锈钢杯,适合半导体制造装置和液晶制造装置所使用的清洁空气、N2的压力控制。详细情况请确认样本。
●
有R2000~6000-P70/P74系列,RC2000-P90系列,RN系列,2619-P8/P9系列。不带异物进入清洁室的生产体制,根据产品的不同使用排气处理,禁油处理,不锈钢材料。详细请确认样本。
●
中压过滤器有FM※000-W系列,中压降压发有RM※000-W系列。最高使用压力为1.6MPa。详细请确认样本。
●
精密减压阀RP1000系列的微压/低压域性能出色,0.003MPa~的设定也可以。小型直动精密调节器RJB系列在低压域可从0.01MPa~设定。详细情况请确认样本。
●
有FW系列和RW系列。作为主要的特长,外观部由于全部金属化,不锈钢制的螺丝的使用使之提高在室外的耐久性。也有最大3年的保证期间对应的类型。详细情况请确认样本。
●
有SFC/SFS系列。详细情况请确认样本。
●
有WR系列。主要特点是一按即可锁定调压把手,标准配备网状过滤器。详细情况请确认样本。
●
可逆流减压阀,内置检查阀机构,二次侧(OUT侧)的空压可迅速且可靠地向一次侧(IN侧)排气。不需要旁路电路,可以简化配置。 在残压排出阀的二次侧设置减压阀、在气缸和方向控制阀之间设置减压阀等,适用于逆流的使用。 另一方面,因为一般减压阀没有这个功能,不能使流体逆流的使用。 在过滤器减压阀W系列中也有同样的机能差异。
●
遗憾的是,空气滤清器可以去除液化油(焦油和碳),但油粒(气雾剂颗粒0.8~0.01μ)可以通过滤芯,不能去除。建议安装油雾过滤器进行除油。
●
空气过滤器可以去除液化水(排水),但水蒸汽可以通过过滤器,并且不能去除。建议安装空气干燥器以去除水蒸气。
●
DT3000是常开式自动排水器,DT3010是常闭式自动排水器。DT3000的阀在无加压时处于打开状态,并排放排水。
●
一般而言,我们建议每6个月进行一次以上的定期检查。替换频率因工作条件而异,但建议提前替换,具体取决于滤芯的脏程度。建议您还检查W1000至W8000系列的阀组件,因为在维护期间可以拆除该阀组件。拆卸时,请小心不要掉弹簧等。
●
建议在一年(6000小时)后或当IN口(主侧)和OUT口(次侧)之间的压降达到0.1MPa时,更换油雾过滤器的滤芯。在更换滤芯时,切勿接触滤芯的聚氨酯泡沫层。差压开关和差压开关也可用作差压验证选项,帮助您了解差压指示器的状态。有关详细信息,请查看样本。
●
请使用ISO VG32涡轮机油(无添加剂)。使用其他种类的油可能导致密封材料退化和操作故障。
●
油雾器,用于需要供油的大口径气缸(驱动器)。当前的气缸(驱动器)大多是无油操作,但如果您有需要供油的气缸(驱动器),请使用油雾器。在无油缸上使用无油缸没有问题,但一旦给油,最初润滑的油脂就会被排出,导致操作不充分。因此,一定要继续给油。
●
产品顶部的调节圆顶顺时针旋转以减少滴量,逆时针旋转以增加滴量。但是,缩放增量在调整后用作标记,并不表示滴油量。有关详细信息,请确认样本。
●
为了FRL(FR)单元用过滤器分离了的排水积蓄到杯下部,请把杯弄朝下。另外,确保产品主体上的气流方向和箭头对齐以连接。请注意,反向连接是导致操作不正确的原因之一。
●
应定期对冷冻空气干燥机进行维护。使用真空吸尘器、空气吹风等每月清洁一次灰尘过滤器。不清洁会给制冷回路带来负荷,并导致压缩机风扇电机等故障。每周清除一次排水器并清洁它们。当部件脏时,正常操作丢失,排水流到次级侧。
●
《氟气排放控制法》(2015年4月1日实施)将将任何含氟气体(HFC)的冷冻空气干燥器作为第一类特定产品(商用制冷空调)处理。在处理或维修氟氯碳化物时,总要请收货人收货。在回收氟氯化碳之后,可以处理冷冻空气干燥器。
●
压缩机(冷冻机)的额定输出为7.5kW以上的产品为对象。
详细请查看这里。
| 检查的种类 | 对象机器和规模 | 检查频度 | 检查内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 简易检查 | 所有氟利类使用设备:冷冻空气干燥机、冷却器(水冷却装置) | 3个月1次 | 实施者:无限制(最好是专业人士的建议) 1.可通过目测检查的配管部分等异音、异常振动、 产品外观损伤、腐蚀、生锈、油渍等 |
||
| 定期检查 | 压缩机的电动机 额定输出: 7.5kW以上 |
冷冻式空气干燥机 | GT7960W(D) | 1年1次以上 | 实施者:有资格者(实施或观察) 1.直接法:通过发泡液法、电子泄漏气体检测装置法确认 2.间接法:将测量器等产生的蒸发压力等值与平时相比较 3.1、2的组合 |
| GT9710WV(2) | |||||
| GT9960WV(2) | |||||
| RD-900D/F | |||||
| RD-S900E/F | |||||
| 水冷却装置 | HYW3027(W) | ||||
| HYW5027 | |||||
| HYW5060C(W) | |||||
| HYW5069C(W) | |||||
| HYW6048(W) | |||||
| HYW7096 | |||||
| HYW7035U | |||||
详细请查看这里。
●
超级干燥机使用了中空线的高分子分离膜,为了使出口干燥空气的一部分保持在中空线外侧的水蒸气浓度低的状态,作为清洗空气 使用。这个时候使用的空气从正面板部经常使之排气,不是故障。
●
干燥剂式干燥机是利用干燥剂制成的干燥空气的一部分来再生水分吸收的干燥剂。这个时候使用的空气大气开放着,不是故障。
●
C1000系列的排水部推荐内径Φ4软尼龙管,C2000~8000系列的排水部,推荐内径φ5.7~φ6.0软尼龙管子或者内径φ5硬质乙烯管子。 F系列,W系列也同样。另外,安装时请注意维修尺寸。请确保C1000为40mm,C2000~8000系列为60mm以上。
●
配管适配器是一种在维护时不拆卸配管,只可拆卸单个机器的设备。配管适配器有直型和L型,L型机器的IN・OUT端口可以从上和下方向配管。详细请确认样本。
●
根据使用情况,一般推荐半年进行一次定期维护。详细请确认样本。
●
根据使用状况,不过,一般1年或6000小时,或者压力下降达到了0.1MPa的时候推荐滤芯的交换。详细请确认样本说明书。
●
因为NO型自动排出部在无加压时处于开状态,从压缩机的供给压力上升到作为最低工作压力的0.1MPa为止与初始发生排水部一起空气清理。为了防止空气泄漏,请考虑使用NC型自动排水器。
●
请确认减压阀是否由IN端口(一次侧)和OUT端口(二次侧)安装,有没有反过来配管。流向方向用主体的箭头表示着。其它原因可以考虑到内部弹簧和薄膜的损坏。如果某些部件无法正常工作,请与您当地的CKD销售办公室和代表联系。
●
减压阀R系列具有释放功能,当二次侧压力高于设定压力时,通过释放(空气向外部排出)来接近设定压力进行调整。这种情况是由把手部释放空气而发生的现象,是正常的状态。
●
主要原因是“周围气氛中有腐蚀性气体、液体、化学药品的氛围。有溅射的环境。直射阳光、风雨和水。周围有热源,可以考虑到辐射热等。这种环境中推荐金属杯(金属制)。塑料杯杯体的耐药品性请确认商品样本的注意事项。
●
请确认各连接部的螺丝有没有松动,连接部分使用的O型环,垫圈是否有破损。如果连接部分正常无关空气遗漏继续,可以考虑O环,垫圈的问题等。根据连接设备的组合,有使用O圈的组合和使用垫圈的组合,请确认。
●
2302系列是恒放结构,向外部放出空气保持着平衡。放出量有3L/min以下。规格,功能说明请确认商品样本。
●
自动排水部可能有异物进入,请将杯装卸并清洗。即使如此遗漏不止的话,推荐更换杯组装。滤杯组装的型号请确认样本。