●
流量调整机构除大流量规格「D」和选项「E」以外,还配备了标准装备。大流量规格组合选项「Y」的话,便使装备流量调整机构。
●
是有无信号线的差异。如果需要在球阀全开全闭时输出电信号,请选择5芯电缆规格。

●
当操作压缩空气处于加压状态时,“V1”“X1”两者均通电时主体部的球阀打开,非通电时关闭。“V1”为驱动器是双作用式不供给操作用压缩空气的话球阀不启动。“X1”是单作用式驱动器,没有操作压缩空气时,通过弹簧使球阀回到关闭状态。
●
自动散水控制器是自动散水用电磁阀控制用的控制器。因为控制输出用脉冲电压被输出,请选择自动散水用电磁阀RSV系列,GSV/GSV2系列的选择项P使用。 详细请确认样本。
●
AD11系列的口径32A~50A,模型被改变为AD21系列。请在AD21系列中选定。详细请确认样本。
●
室外规格产品有W系列。请在ADK11ーW系列中选定。详细请确认样本。
●
电磁阀内部加工时,清洗可能附着油的部件,不使用油脂和润滑油而组装的产品。在讨厌油的工程中使用的话,适合用在不想在流体中混入油的环境。
●
电磁阀的工作方式的特征如下表所示。
| 动作方式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 直动式 | 先导式 | 先到突跳式 | ||
| 动作原理 | 只用电磁铁的吸引力进行阀的开闭。 | 根据电磁铁的吸引力和流体的压力差工作。为了运作需要最低工作压力差。 | 利用电磁铁(电磁阀)的吸引力和反弹簧以及吸引力和流体压力进行工作。 | |
| 压差 | 即使无负荷也工作 | 必要 | 即使无负荷也工作 | |
| 安装方式 | 自在 | 自在(工作压力差范围内) | 从线圈向上的垂直姿势到水平姿势 | 线圈向上的垂直姿势 |
| 配管口径 | 主要小口径 | 主要大口径 | 主要中口径 | |
| 代表机种 | AB系列等 | AP/AD系列等 | APK11系列 | APK21/ADK21系列等 |
●
AB系列没有设计成紧急截断阀、紧急开放阀等安全保障阀。在系统中,请确保安全的手段的基础上使用。
●
()内为带DIN端子盒的DC电压规格的情况下,表示从NO端口到加压时的最高工作压力差。
●
因为AP11系列,根据电磁铁(电磁线)的吸引力和流体的压力差工作,需要最低工作压力差0.05MPa以上。APK11系列利用电磁铁(电磁阀)的吸引力和突跳弹簧,根据吸引力和流体压力工作。由于使用突跳弹簧在压力差0MPa下也可以工作。其他,AP11系列安装姿势没有限制,但是APK11系列有限制。详细请确认样本。
●
AP11系列和AD11系列的驱动方式有活塞驱动、隔膜驱动的不同,AD11系列更紧凑。流体:使用蒸汽请选择AP11系列。详细请确认如下。
| AP11 | AD11 | |
|---|---|---|
| 驱动方式 | 活塞 | 隔膜 |
| 安装方式 | 从线圈向上的垂直姿势到水平姿势 | 自在 |
| 密封所需的压差 | 0.05MPa | 0.02MPa |
| 蒸汽规格 | ○ | × |
| 工作区分 | NBR、FKM、PTFE | NBR、FKM |
●
APK11系列和ADK11系列的驱动方式有活塞驱动、隔膜驱动的不同。详细请确认如下。
| APK11 | ADK11 | |
|---|---|---|
| 驱动方式 | 活塞 | 隔膜 |
| 安装方式 | 从线圈向上的垂直姿势限定为水平姿势 | 自在 |
| 密封所需的压差 | 0.05MPa | 0.02MPa |
| 蒸汽规格 | ○ | × |
| 工作区分 | NC型 | NC型、NO型 |
| 密封材质 | NBR、FKM、PTFE | NBR、FKM、EPDM |
●
线圈引线形式「3A」类型是因为耐热等级B的模型线圈,有可能引起线圈烧伤,不能使用。在蒸汽中能使用的DC电压的电磁阀,AP11系列的特定规格可以对应。详细情况请咨询附近的营业所。
●
NPV系列和NPV2系列的导套没有兼容性。
●
为了从2016年10月开始流体水也对应,阀体,主阀体变更为SUS。
●
最高工作压力差是指电磁阀正常运作的一次侧和二次侧的压力差的最大值。 如果电磁阀的二次侧为大气解放使用时,最高工作压力差成为最大使用压力。
●
最低工作压力差意味先导式电磁阀正常运作的一次侧和二次侧的压力差的最小值。阀打开的时候也需要确保最低工作压力差。当阀处于关闭状态时,压力与最低工作压力差相同时,无法确保必要的压力差,请重新考虑使用条件,变更机种。
●
锅炉产生的蒸汽含有大量的冷凝水,请在配管路径上设置冷凝土。另外,锅炉供水中含有“钙盐”“镁盐”等,与氧气、碳酸气体反应并溶解,形成水垢。请安装“软水器”和“蒸汽过滤器”。
●
电磁阀基本上没有设计成紧急断开阀等安全阀。(燃气燃烧系统的一部分机种除外)请在系统中采取确保安全之后使用。
●
真空用电磁阀,内部和外部的泄漏量少的构造组成。
真空用电磁阀的真空使用压力区分如下。
真空用电磁阀的真空使用压力区分如下。
| 低真空 | 中真空 | 高真空 | |
|---|---|---|---|
| 真空度 | 到1.3×102Pa | 到1.3×10-2Pa | 到1×10-6Pa |
| 推荐机种 | AB系列 | FVB系列 | HVB系列 |
●
AC电压用的线圈,在以防止呻吟声音为目的吸附可动铁心的部分里被安装了遮阳线圈。只更换线圈会发生故障。变更电压时,有线圈以外的构成零件变更的话,请另外询问。
●
电磁阀附带的带浪涌吸收器,请与线圈的配线并列连接。
●
样本上记载着根据电压种类的皮相电力和消费电力。电流值请按如下计算。
※二极管内置线圈不能用计算来计算,请咨询。
| 交流时 | 直流电流时 |
|---|---|
| 有记载启动时(突入电力)和保持时的皮相电力值。 求出启动电流(突入电流)、保持电流时请按下式计算。 电流值(A)=消费电力(VA)/电压(V) |
有记载消费电力 求保持电流(稳定电流)时请按下式计算。 电流值(A)=消费电力(W)/电压(V) |
●
提升型的电磁阀是对背压耐压低的阀结构。背压会引起阀门打开之类的问题,所以如果施加背压,请考虑使用其他结构的阀,例如气动阀或球阀。也有诸如HVB系列之类的可保证背压的产品,请参考样本。
●
为了启动先导式电磁阀,如果没有阀的一次侧和二次侧的压力差就不启动。如果水槽没有水的话,水箱处于超过工作压力差的加压状态下就没有问题,但是如果只是水头压,水位下降的话,会出现无法确保最低工作压力差而导致工作不良的情况。请使用差压0也工作的先导突跳式2通电磁阀ADK11系列等。同时,把电磁阀配管在水箱底的话堆积了的异物等会成为工作不良的主要原因。请将电磁阀从水箱底部稍微往上设置一下。
●
ADK11系列在阀构造上,对背压没有耐压。由于背压导致阀门打开,流体逆流等问题,如果有背压时,请考虑使用气控阀、球阀等构造不同的阀。
●
会成为工作不良的主要原因,ADK21系列在纵向配管不能使用。安装姿势被限定为线圈向上的垂直安装。垂直安装在垂直±15°的范围内。
●
流体的流动方向没有限制,从NC端口,NO端口,COM端口哪个都可以加压。
●
连续通电使用AG系列的话,线圈的温度上升可能超过90度。性能上没有特别的问题,不过,请用耐热性的氟橡胶密封材质。
●
ADK21系列限定为线圈向上的垂直姿势。垂直安装请作为垂直±15°的范围。
●
配套法兰一般来说管道用不锈钢管(JIS G3459)插入后焊接。
●
为了得到适当的延迟时间,需要给电容器充电2分钟以上的通电。
●
DC电压具有±极性。请将导线红为加线,黑色为负线配线。
●
根据硬度和弯曲性的差异,也有不满足密封性能和耐久性的情况。请使用我公司推荐的管子。
●
电磁阀的线圈表面温度,根据通电时间温度上升有超过90℃的情况。性能上没有特别的问题,不过,连续通电使用时,根据使用条件有导致工作不良和树脂及橡胶零件劣化的情况,请定期地进行检查。其他AC线圈的情况,有由于异物混入等导致可动铁心锁住而有异常发热的情况。认为是异常发热时,请进行分解后确认内部等检查。
●
如果发生在初始状态,由于交流电流的线圈的呻吟声音和配管内的异物混入电磁阀内附着在吸附面等。长期使用之后的发生被认为是由于可动铁心(柱塞)的机械的寿命变形的原因。噪音成为问题时,请考虑使用内置二极管线圈。
●
手动部分是螺丝型,使用时用螺丝按下可动铁心,通电状态下一样关闭阀门。使用后将手动部分向左旋转,确认手动部分是否向上返回。
●
请参考以下内容。
-先导式电磁阀通电了吗?
-指定电压输入好了吗?
-先导式空气压力是否保证在加压或最低0.25MPa以上?
-主体的配管是按照箭头正确配管的吗?
问题解决不了的话,请向附近的营业所咨询。
-先导式电磁阀通电了吗?
-指定电压输入好了吗?
-先导式空气压力是否保证在加压或最低0.25MPa以上?
-主体的配管是按照箭头正确配管的吗?
问题解决不了的话,请向附近的营业所咨询。
●
先导式电磁阀是由阀的一次侧和二次侧的压力差作用的。根据缩小一次侧压力,变得不能确保最低工作压力差的0.02MPa的话工作变得不稳定。请确认压力有没有下降,确保了最低工作压力差。
●
没有回线路时的现象。请确认是否有返回的线路。
●
流量调整机构除大流量规格「D」和选项「E」以外,还配备了标准装备。大流量规格组合选项「Y」的话,便使装备流量调整机构。
●
是有无信号线的差异。如果需要在球阀全开全闭时输出电信号,请选择5芯电缆规格。

●
当操作压缩空气处于加压状态时,“V1”“X1”两者均通电时主体部的球阀打开,非通电时关闭。“V1”为驱动器是双作用式不供给操作用压缩空气的话球阀不启动。“X1”是单作用式驱动器,没有操作压缩空气时,通过弹簧使球阀回到关闭状态。
●
自动散水控制器是自动散水用电磁阀控制用的控制器。因为控制输出用脉冲电压被输出,请选择自动散水用电磁阀RSV系列,GSV/GSV2系列的选择项P使用。详细请确认样本。
●
AD11系列的口径32A~50A,模型被改变为AD21系列。请在AD21系列中选定。详细请确认样本。
●
室外规格产品有W系列。请在ADK11ーW系列中选定。详细请确认样本。
●
电磁阀内部加工时,清洗可能附着油的部件,不使用油脂和润滑油而组装的产品。在讨厌油的工程中使用的话,适合用在不想在流体中混入油的环境。
●
电磁阀的工作方式的特征如下表所示。
| 动作方式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 直动式 | 先导式 | 先到突跳式 | ||
| 动作原理 | 只用电磁铁的吸引力进行阀的开闭。 | 根据电磁铁的吸引力和流体的压力差工作。为了运作需要最低工作压力差。 | 利用电磁铁(电磁阀)的吸引力和反弹簧以及吸引力和流体压力进行工作。 | |
| 压差 | 只用电磁铁的吸引力进行阀的开闭。 | 必要 | 即使无负荷也工作 | |
| 安装方式 | 自在 | 自在(工作压力差范围内) | 从线圈向上的垂直姿势到水平姿势 | 线圈向上的垂直姿势 |
| 配管口径 | 主要小口径 | 主要大口径 | 主要中口径 | |
| 代表机种 | AB系列等 | AP/AD系列等 | APK11系列 | APK21/ADK21系列等 |
●
AB系列没有设计成紧急截断阀、紧急开放阀等安全保障阀。在系统中,请确保安全的手段的基础上使用。
●
()内为带DIN端子盒的DC电压规格的情况下,表示从NO端口到加压时的最高工作压力差。
●
因为AP11系列,根据电磁铁(电磁线)的吸引力和流体的压力差工作,需要最低工作压力差0.05MPa以上。APK11系列利用电磁铁(电磁阀)的吸引力和突跳弹簧,根据吸引力和流体压力工作。由于使用突跳弹簧在压力差0MPa下也可以工作。其他,AP11系列安装姿势没有限制,但是APK11系列有限制。详细请确认样本。
●
AP11系列和AD11系列的驱动方式有活塞驱动、隔膜驱动的不同,AD11系列更紧凑。流体:使用蒸汽请选择AP11系列。详细请确认如下。
| AP11 | AD11 | |
|---|---|---|
| 驱动方式 | 活塞 | 隔膜 |
| 安装方式 | 从线圈向上的垂直姿势限定为水平姿势 | 自在 |
| 密封所需的压差 | 0.05MPa | 0.02MPa |
| 蒸汽规格 | ○ | × |
| 工作区分 | NBR、FKM、PTFE | NBR、FKM |
●
APK11系列和ADK11系列的驱动方式有活塞驱动、隔膜驱动的不同。详细请确认如下。
| APK11 | ADK11 | |
|---|---|---|
| 驱动方式 | 活塞 | 隔膜 |
| 安装方式 | 从线圈向上的垂直姿势限定为水平姿势 | 自在 |
| 密封所需的压差 | 0.05MPa | 0.02MPa |
| 蒸汽规格 | ○ | × |
| 工作区分 | NC型 | NC型、NO型 |
| 密封材质 | NBR、FKM、PTFE | NBR、FKM、EPDM |
●
线圈引线形式「3A」类型是因为耐热等级B的模型线圈,有可能引起线圈烧伤,不能使用。在蒸汽中能使用的DC电压的电磁阀,AP11系列的特定规格可以对应。详细情况请咨询附近的营业所。
●
NPV系列和NPV2系列的导套没有兼容性。
●
为了从2016年10月开始流体水也对应,阀体,主阀体变更为SUS。
●
最高工作压力差是指电磁阀正常运作的一次侧和二次侧的压力差的最大值。如果电磁阀的二次侧为大气解放使用时,最高工作压力差成为最大使用压力。
●
最低工作压力差意味先导式电磁阀正常运作的一次侧和二次侧的压力差的最小值。阀打开的时候也需要确保最低工作压力差。当阀处于关闭状态时,压力与最低工作压力差相同时,无法确保必要的压力差,请重新考虑使用条件,变更机种。
●
ボイラーで生成した蒸気は多量のドレンを含んでおりますので、配管経路にドレントラップの設置をしてください。また、ボイラー供給水中には「カルシウム塩」「マグネシウム塩」などが含まれ、酸素、炭酸ガスと反応し溶解してスケール・スラッヂとなります。「硬水軟化装置」「スチーム用フィルタ」の設置をしてください。
●
电磁阀基本上没有设计成紧急断开阀等安全阀。(燃气燃烧系统的一部分机种除外)请在系统中采取确保安全之后使用。
●
真空用电磁阀,内部和外部的泄漏量少的构造组成。
真空用电磁阀的真空使用压力区分如下。
真空用电磁阀的真空使用压力区分如下。
| 低真空 | 中真空 | 高真空 | |
|---|---|---|---|
| 真空度 | 到1.3×102Pa | 到1.3×10-2Pa | 到1×10-6Pa |
| 推荐机种 | AB系列 | FVB系列 | HVB系列 |
●
AC电压用的线圈,在以防止呻吟声音为目的吸附可动铁心的部分里被安装了遮阳线圈。只更换线圈会发生故障。变更电压时,有线圈以外的构成零件变更的话,请另外询问。
●
电磁阀附带的带浪涌吸收器,请与线圈的配线并列连接。
●
样本上记载着根据电压种类的皮相电力和消费电力。电流值请按如下计算。
※二极管内置线圈不能用计算来计算,请咨询。
| 交流时 | 直流电流时 |
|---|---|
| 有记载启动时(突入电力)和保持时的皮相电力值。 求出启动电流(突入电流)、保持电流时请按下式计算。 电流值(A)=消费电力(VA)/电压(V) |
有记载消费电力 求保持电流(稳定电流)时请按下式计算。 电流值(A)=消费电力(W)/电压(V) |
●
提升型的电磁阀是对背压耐压低的阀结构。背压会引起阀门打开之类的问题,所以如果施加背压,请考虑使用其他结构的阀,例如气动阀或球阀。也有诸如HVB系列之类的可保证背压的产品,请参考样本。
●
为了启动先导式电磁阀,如果没有阀的一次侧和二次侧的压力差就不启动。如果水槽没有水的话,水箱处于超过工作压力差的加压状态下就没有问题,但是如果只是水头压,水位下降的话,会出现无法确保最低工作压力差而导致工作不良的情况。请使用差压0也工作的先导突跳式2通电磁阀ADK11系列等。同时,把电磁阀配管在水箱底的话堆积了的异物等会成为工作不良的主要原因。请将电磁阀从水箱底部稍微往上设置一下。
●
ADK11系列在阀构造上,对背压没有耐压。由于背压导致阀门打开,流体逆流等问题,如果有背压时,请考虑使用气控阀、球阀等构造不同的阀。
●
会成为工作不良的主要原因,ADK21系列在纵向配管不能使用。安装姿势被限定为线圈向上的垂直安装。垂直安装在垂直±15°的范围内。
●
流体的流动方向没有限制,从NC端口,NO端口,COM端口哪个都可以加压。
●
连续通电使用AG系列的话,线圈的温度上升可能超过90度。性能上没有特别的问题,不过,请用耐热性的氟橡胶密封材质。
●
ADK21系列限定为线圈向上的垂直姿势。垂直安装请作为垂直±15°的范围。
●
配套法兰一般来说管道用不锈钢管(JIS G3459)插入后焊接。
●
为了得到适当的延迟时间,需要给电容器充电2分钟以上的通电。
●
DC电压具有±极性。请将导线红为加线,黑色为负线配线。
●
根据硬度和弯曲性的差异,也有不满足密封性能和耐久性的情况。请使用我公司推荐的管子。
●
电磁阀的线圈表面温度,根据通电时间温度上升有超过90℃的情况。性能上没有特别的问题,不过,连续通电使用时,根据使用条件有导致工作不良和树脂及橡胶零件劣化的情况,请定期地进行检查。其他AC线圈的情况,有由于异物混入等导致可动铁心锁住而有异常发热的情况。认为是异常发热时,请进行分解后确认内部等检查。
●
如果发生在初始状态,由于交流电流的线圈的呻吟声音和配管内的异物混入电磁阀内附着在吸附面等。长期使用之后的发生被认为是由于可动铁心(柱塞)的机械的寿命变形的原因。噪音成为问题时,请考虑使用内置二极管线圈。
●
手动部分是螺丝型,使用时用螺丝按下可动铁心,通电状态下一样关闭阀门。使用后将手动部分向左旋转,确认手动部分是否向上返回。
●
请参考以下内容。
-先导式电磁阀通电了吗?
-指定电压输入好了吗?
-先导式空气压力是否保证在加压或最低0.25MPa以上?
-主体的配管是按照箭头正确配管的吗?
问题解决不了的话,请向附近的营业所咨询。
-先导式电磁阀通电了吗?
-指定电压输入好了吗?
-先导式空气压力是否保证在加压或最低0.25MPa以上?
-主体的配管是按照箭头正确配管的吗?
问题解决不了的话,请向附近的营业所咨询。
●
先导式电磁阀是由阀的一次侧和二次侧的压力差作用的。根据缩小一次侧压力,变得不能确保最低工作压力差的0.02MPa的话工作变得不稳定。请确认压力有没有下降,确保了最低工作压力差。
●
没有回线路时的现象。请确认是否有返回的线路。