【Vol.65】エアホッケーのような滑らかな搬送 ゲームセンターやアミューズメントスペースでよく見かける、エアホッケー。お金を入れると、ホバークラフトのように空気が出てきて、パックが浮き、ゲームが始まりますね。ゲームを始めると、...
【Vol.64】エアブローのお役立ち情報 エアブローの新しい使いかたのご提案です!銅板を搬送する時、銅板同士がくっついてしまい、なかなか上手にはがせず、手間取ったり、落としそうになったりしたことはございませんか??
【Vol.63】窒素の供給はどうされていますか? 工場内での窒素はどのようにご準備されていますか??ボンベや大きな設備をお使いのかたが多いかもしれません。これらの設備は、高圧ガス保安法の対象になり管理が手間であったり、...
【Vol.61】優しく丁寧なリニアスライドハンド 私たちの生活の中で、携帯電話やテレビなどの電化製品は、なくてはならないものとなっています。高機能のものや、コンパクトになったりと様々な進化に驚かされます。
【Vol.58】ノズルで変わる!エアブローの省エネ 工場内での「しゅーしゅー」と聞こえる空気の音。工場全体の圧縮空気の使用量の約7割が清掃や選別、運搬の際によく使われるエアブローによるものです。エアブローの消費量を削減することが、...
【Vol.57】空気の品質を守るドクター登場! 当たり前の存在、空気。毎日吸って吐いてを繰り返している私たち生物のために必要不可欠な空気。 工場内でも重要な役割を果たしている空気があります。それは...
【Vol.56】ヒューマンアシスト機器に、新たなオプション追加! 労働人口が減少している中、働きやすい労働環境づくりが必要になっています。コラムVol.46でもご紹介いたしましたが、弊社では、重量物を取り扱う作業や、不自然な姿勢を伴う作業の作業者への負担を減らし、...
【Vol.54】装置のIoT化に貢献!アブソドライバにインターフェイス仕様追加 続々とラインナップを増やしている、弊社のアブソデックスシリーズ。業界最小・手のひらサイズのタイプから高タクト・高応答に対応ができる精密タイプなど、...
【Vol.53】小さくても、縁の下の力持ち!CKDの製品とは? Vol.12のコラムでもご紹介しております、CKDのダイヤル付スピードコントローラDSCシリーズに、業界最小のコンパクトタイプが登場しご好評をいただいています。
【Vol.52】異物によるトラブル防止!流体用チェック弁 多くのお客様からのご要望にお応えし、より幅広い用途に対応できる流体用チェック弁が発売されました。もともとクーラント専用のチェック弁でしたが、...