先导式3・5通电磁阀
插装式模块集成
碳中和×高可靠性×易于使用
插装式阀TVG系列是兼具节能、可靠性、易用性的气控用先导式3・5通阀。包括气控阀驱动,可以操作最大ø80的气缸。通过长寿命、进一步节能,有助于提高客户的生产效率。
使用本产品前,请仔细确认我司发行的操作说明书等的记载内容。
SOLVING PROBLEMS 气控阀可以满足以下课题和需求
01.充分考虑了“空气泄漏”。
实际上,仅通过对压缩空气加压就可能发生外部空气泄漏。 彻底解决空压阀中的空气泄漏问题,即使长时间使用,也能保持节能,从而有助于减少二氧化碳排放。
02.是兼具稳定和寿命的空压阀的可靠合作伙伴。
主阀的滑动功能通过使用特殊的润滑脂进行优化,即使在超干燥的空气中也能保持润滑效果,实现低摩擦和长使用寿命。
弹性体密封件的耐久性为1.2亿次或以上(与传统产品相比为两倍或以上),通过提高放置响应性,从而有效防止了骤停。
TVG系列通过不停止的高可靠性和长使用寿命,为提高生产力做出了贡献。
与现有机种的耐久次数比较

TVG系列
TVG系列

W4G系列
W4G系列

4T系列
(停产品)
4T系列(停产品)
※基于本公司规定条件
03.易于使用,易于维护和组装。
采用操作性极强的插装式结构,只需插入即可完成配线,无任何零件脱落即可稳定组装。
提高环境性能
线圈用树脂模制外包装,以提高耐腐蚀性并防止生锈。 IP65/IP67(防尘、防喷射)设计,即使在粉尘环境和泼水环境中也能顽强使用。

04.采用先进的通信技术。
迁移到更智能的工厂,提高生产力。
广泛的通信支持减少了配线工时,并促进了工厂的物联网。 业界第一个支持IO-Link Wireless的阀。 通过IO-Link Wireless主站,实现各种通信的PLC与电磁阀的无线连接。


远程I/O RT系列
为了进一步推进物联网,
推荐与CKD远程I/O合作!
插装式阀TVG系列可与CKD制的远程I/O RT系列连接使用。 远程I/O是一个防水型单元,支持数字输入输出、模拟输入输出、IO-Link主站。 可获得诊断信息(过电流、短路、错误等),为设备物联网做出贡献。
Before

After

INTERVIEW 四位开发人员谈论他们开发TVG系列的承诺
最先进的气动阀TVG系列,利用从1950年代开始积累的经验技术。 以下是参与TVG系列开发的四位开发人员的想法和承诺。 “碳中和”、“生产力提高”、“劳动力短缺”等等…面对这些问题,充分考虑到气动阀如何有助于解决客户问题后开发的。
开发人员访谈视频(5:53)
USE CASE 使用示例
介绍插装阀TVG系列在各种场合的使用示例。
CASE1 小物件组装装置
课题小物件组装装置发生骤停
在小物件组装装置中,周期时间短,使用元件需要长寿命。 此外,为了确保稳定的运行,需要动作的正确性,并可能因阀的响应延迟导致装置骤停。
使用后通过延长寿命和提高放置响应性,实现骤停对策
TVG系列由于弹性体密封耐久次数超过1.2亿次,并改善了放置响应性,因此对骤停措施有效。 实现不间断的设备,有助于生产效率的提高。