【Vol.119】結露の仕組みとは?|一般家庭と工場における2つの場面から解説 結露は、住宅の窓や壁、工場設備の表面など、さまざまな場所で発生し、私たちの生活や産業活動に影響を与えています。今回は、結露のメカニズムを詳しく解説し、家庭と工場それぞれの場面で発生する結露の具体的な影響と対策についてご紹介します。
【Vol.118】電空レギュレータとは?基礎情報から点検方法やトラブルシューティングまで 電空レギュレータは、半導体製造装置や液体塗布装置など、高度な圧力管理が必要な産業分野で広く採用されており、自動化や品質向上に貢献しています。本記事では、電空レギュレータの基本的な機能や特性から、選定のポイント、メンテナンス方法、トラブルシューティングまで、実務に役立つ情報をご紹介します。
【Vol.117】エアレギュレータとは?基本情報から点検方法やトラブルシューティングまで エアレギュレータは、圧縮空気の供給圧力を必要な値に調整し、産業機器の安全性と作業効率を確保する重要な調圧機器です。工業機器、建設現場、食品加工など、幅広い分野で使用されています。本記事では、エアレギュレータの役割や基本的な機能から、選定方法、メンテナンスのポイント、トラブルシューティングに至るまで、詳しくご紹介します。
【Vol.116】IO-LinkとIO-Link Wirelessの特徴と比較 製造現場のデジタル化とスマート化を推進する二つの重要技術、IO-LinkとIO-Link Wirelessについて解説させていただきます。これらの技術は、製造現場のセンサやアクチュエータをデジタルネットワークに統合し、リアルタイムでのデータ収集、診断、パラメータ設定を可能にします。例えば、圧力センサの測定値の遠隔モニタリング、振動センサによる設備の予防保全、製造条件に応じた自動設定変更など、従来は困難だったセンサレベルの監視や制御ができるようになります。ここでは、それぞれの基本的な特徴、導入による利点、そして技術仕様について詳しく見ていきます。
【Vol.115】窒素充填とは?食品・工業製品への活用から窒素充填機の種類 窒素充填は、食品や飲料の鮮度保持から工業製品の品質安定に至るまで、幅広い分野で活用されている技術です。本記事では、窒素充填の基本的な仕組みやメリットに加え、食品や工業製品への具体的な採用事例や窒素充填機の種類についても解説します。
【Vol.114】電動グリッパの製品紹介と選び方 製造現場の自動化に欠かせない電動グリッパ。近年では、ワークの多様化、高精度化、省エネ化など、求められるレベルは日々進化しています。CKDの電動グリッパは、多品種ワークへの対応やソフトハンドリング、省スペース化といった様々な課題を解決できる製品を取り揃えています。
【Vol.113】エアチャックの製品紹介と選び方|最新機種のご紹介 工場の自動化ラインに欠かせないエアチャック。様々な分野でエアチャックが活躍しています。しかし、多くの方が「種類が多くて選定が難しい」「自社に最適なエアチャックを見つけたい」といった悩みをお持ちです。ここでは、エアチャックの基礎知識から、選び方のポイント、CKDの最新エアチャックシリーズまで分かりやすく解説します。