[降低环境负荷型产品]
高耐久元件HP系列/氮气制作单元NS系列
THEME
鉴于当今世界重视可持续发展目标的社会形势,CKD正在推进开发和扩大降低环境负荷型产品的销售。负责提升公司产品知名度和优化广告宣传效果的促销部,以获得“2021爱知环境奖”金奖为契机,加强了公司产品宣传的力度。不遗余力地为扩大销售渠道提供着支援。
元件事业本部 元件营业统括部 销售促进部 岛 龙一郎
MISSION
2015年9月,联合国峰会通过了“可持续发展目标 (SDGs) ”。可持续发展目标提出了包括消除贫困和不平等、应对气候变化等17个目标,CKD内部也积极开展了为实现可持续发展目标的措施活动。作为其中的一项活动,促销部重新审视了本公司的产品、技术和服务,制作了名为《在社会中不断普及的CKD的环保、社会贡献型产品》的宣传册。
CKD是一家综合性元件厂商,自1943年成立以来,80年来始终如一地从事自动化和流体控制技术的研究开发。基于这些核心技术,作为开发、设计和生产自动机械装置和元件产品这两大支柱业务的厂商,迄今为止我们开发销售的产品已多达50万件。例如,在自动机械装置领域,有用于医药品和食品的包装机械、锂离子电池用卷绕机,以及充分利用图像处理技术和控制技术实现了业界最高水平的高精度和高速度的表面安装工序专用三维锡焊印刷检查机等。在元件产品方面,则有在制造业中发挥重要作用的气动元件、流体控制元件、精密系统元件和电动元件等。我们的自动化技术和流体控制技术等独特的尖端技术在全球产品制造现场受到了高度评价,并在该领域获得了很大的市场份额。这些技术被广泛应用于工业领域,为提高生产效率和自动化及减轻环境负荷作出了贡献。其中,作为有助于解决被视为整个社会课题之环境问题而深受好评的产品,就是前面提到的《在社会中不断普及的CKD的环保、社会贡献型产品》这本宣传册中也有介绍的高耐久元件HP系列和氮气制作单元NS系列。
APPROACH
高耐久元件HP系列是通过延长使用寿命来降低环境负荷的产品。这个系列是在对产品制造自动化需求不断提高,以及在制造现场强烈要求“生产效率”和“安全”的背景下,以“设备不停机,实现稳定运行”为目标而开发出来的。
目前,我们推出了“长寿命机械臂”“耐候性气缸”等产品阵容,共开发了48种型号。这些产品的主要用途是安装在机器人等的前端进行工件的移栽、移动和搬运等,用于汽车部件的制造设备等中。其最大的特点是寿命长达以往产品的四倍。延长使用寿命可实现设备的稳定运行,这样就能防止因元件故障引起的停机和维护等造成的生产损失。此外,由于更换次数减少,还可以减少废弃物,为降低环境负荷作出很大的贡献。
氮气制作单元NS系列可轻松地适时、适量制作和供应氮气,在食品公司的保鲜、金属材料的防氧化和分析装置的载体气体等用途上得到了众多客户的采用。在多种氮气供应方法中,该产品采用的是从空气中分离和提取氮气的方法。举个大家都熟悉的例子,在糖果的包装中封入氮气来抑制氧化反应,能防止味道和质量变差,因此可用于长期储存食品。通过为食品提供“放心”和“安全”,从而为减少食物浪费作出了贡献。
这些高耐久元件HP系列和氮气制作单元NS系列,被高度评价为“在全球制造现场发挥了重要作用,并为降低环境负荷和实现可持续发展目标作出了重大贡献”,并荣获了“2021爱知环境奖”的最高金奖。
在可持续发展目标受到关注之前,本公司就已在产品的开发企划和设计中使用自己的环境兼容性评价,对环境负荷进行了探讨。我们迄今为止所采取的环保措施和姿态获得了社会的认可,对此我们十分欣慰,也由此增强了信心。
VISION
伴随这两款产品的获奖,促销部为了进一步广泛向大众宣传采取了各种方式,如通过展会和产品陈列厅的特别展示,还制作了供销售网点分发的介绍材料。我们的工作就是正确地传达产品的魅力,并为销售部门提供支援,以便让这些产品得到更多客户和产品制造现场的使用。不管产品有多好,如果不被使用,也就毫无意义。
从这个角度来看,增加销售数量是这两款产品未来共同的目标和挑战。例如,高耐久元件HP系列中推出的“机械臂”和“气缸”具有非常高的通用性,不只是本公司的元件,还被广泛用于众多领域的制造设备和装置中。我相信,未来会有越来越多的客户感受到“四倍寿命”的价值,这将有助于销售渠道的扩大。
至于氮气制作单元NS系列,我们还没有完全掌握氮气可用于哪些行业、领域和应用的整体情况。但反过来也可以这样理解,氮气有着可用于迄今为止我们尚未涉足行业的很大的潜力。
为此,我们就需要通过充分利用《在社会中不断普及的CKD的环保、社会贡献型产品》这本宣传册和其他工具,提出聚焦可持续发展目标和环境问题等社会课题的产品提案,从而满足客户的多样化需求。
为实现可持续发展目标中所明示的目标,今后CKD将继续倾听开展社会贡献活动的客户的意见和建议,通过及时提供满足客户需求的产品和技术来努力解决社会课题,作为一家“以人为本的企业”为建设可持续发展的社会贡献力量。
© 2023 CKD Corporation.