夹紧
/ FLCR・DMSDG
需求・问题Request

目前,玻璃瓶以线性滑台气缸进行夹紧。
由于施加冲击力会导致玻璃瓶破损,因此使用带缓冲吸收器使用。
为了提高生产效率,需要提高节拍,但是有缓冲吸收器的动作时间,所以不能提高节拍。
建议Suggestion
多工件时推荐使用FLCR系列,单工件时推荐使用DMSDG系列。
FLCR系列
DMSDG系列
滑台型FLCR系列,最多可进行64点多点定位,因此最适用于夹紧多个工件。
此外,即使提高动作速度,在“按压模式”下也可低速动作,因此在提高装置节拍的同时可抑制冲击。
无需缓冲吸收器,与气动元件线性滑台气缸LCR系列相比,该气缸不仅紧凑化,还可无需维护使用。
通常,用电动元件替代气动元件时,电动元件的马达部分面积看起来可能会增加,但FLCR系列的马达内置于执行器缸体中,可按照相同的尺寸轻松替换LCR系列。
带小型导杆型DMSDG系列是专用于两点间定位的单工件系列。
采用与气动元件小型紧凑型气缸MSDG系列同等的缸体,可轻松替换为电动元件。
驱动机构使用弹簧驱动系统,其中马达带动弹簧旋转。
采用弹簧机构,无需在按压时进行恒速操作,并可减少对工件的冲击。
氣缸開關
旋轉開關
DMSDG系列,不需要复杂的编程,即可连接到仅有3个输入点的控制器ESC4系列。
无需使用专用工具进行设定。
停止位置为执行器本体的气缸开关,可通过控制器侧的旋转开关调整速度和加减速度,与气动元件一样操作简单。停止位置可以通过执行器本体的气缸开关进行调整,速度和加减速度可通过控制器侧的旋转开关进行调整,与气动元件一样操作简单。