Beyond
Technologies超越技术
作为CKD集团重要事业之一的自动机械装置。
凭借技术及创想去解决社会及客户的课题,
是本事业部创建的初衷。
所谓的“创想”?
这就是我们实业公司所追求的根本
制造业,自然要提升技术能力。最重要的是关注社会需要解决的问题、客户想要实现的梦想、人们憧憬的幸福。我们需要超越技术思考的能力。
01 / Challenge维持现状就是一种衰落。
所以我们
一直在挑战。-
世界总是在运动。新技术和新挑战每天都在出现。 “生物质塑料PTP包装的实际应用”就是我们迎接这一新挑战的一个证明。这个想法是通过用植物基生物质塑料取代传统的石油基塑料来促进碳中和。我们特别注意使PTP片的外观和取出药片的便利性与常规产品相同,以免给患者带来任何不适。由于其特性,生物质薄膜比传统材料更硬且透明度较差。针对这一问题,药品制造商、包装材料制造商和我公司以“为患者、环境和社会创造更好的事物”为使命,共同努力解决这个问题。各公司反复努力寻找符合片材特性的最佳条件,最终解决了这一问题。因此,我们才能够将使用生物质薄膜的 PTP 片材推向市场。
在食品包装方面,我们致力于可长期使用包装和环保包装的研发,有助于减少食品损失。我们不断提出新的想法,例如由纸和薄塑料制成的容器,以及由 100% 天然材料制成的可食用和可生物降解的容器。
科技的未来在于继续以积极的态度迎接挑战,牢记“维持现状就会走向衰落”。
02 / Support认真、诚实、直接。
与客户共同创造未来,
形成纽带。-
客户目前遇到什么问题?我们应该怎么做才能解决这个问题?自动机器业务由此开始。例如,据说汽车行业每百年就会经历一次转型期。其中,在市场不断扩大的BEV(电池EV)领域,制造BEV相关零部件的企业数量也在迅速扩大。我们必须跟上不断变化的市场。我们的锂离子电池卷绕机,正活跃于客户的制造现场。该机器将正极材料、负极材料和隔膜(绝缘材料)以预定的位置关系精确地堆叠和卷绕,对速度、精度和质量可靠性有极高的要求。为了解决这些问题,我们的销售代表作为客户的合作伙伴,与客户紧密合作,共享信息,并与技术部门共同努力,一步步扎实地向前推进。设备研发的门槛越高,我们作为制造业的自豪感就越大。
“我们解决客户的问题,让客户放心和省心。我们支持客户的事业。”当这些信息被传达到时,相互信任就会变得更加牢固,新的纽带就会诞生。
超越技术之外,是我们认真、忠实、真诚地与客户一起创造未来的愿望。
03 / Mission从不停止生产线。
想客户所想
生命至上。-
世界上有很多人患有疾病。制药公司结合他们的智慧来创造出减轻痛苦和实现健康生活的药物。我们的职责是包装药物并制造检测设备。
为了将重要的药品送到患者手中,我们的使命是永不停止生产线。无论是平时还是紧急情况下都是如此。日本曾经发生的多次地震对制药工厂造成了严重破坏,但是在“不停止生产线”的使命之下,生产可以迅速恢复。
超越技术,是一种无论发生什么,生产线都不会停止的坚强意志,是对等待药品的患者的一份坚守。
04 / Innovation技术人才辈出的CKD,
不仅仅是“制造商”
更是“创新者”。-
在我们不断提高技术能力和解决客户问题的过程中,我们遇到了必须考虑整个生产线以及机器的前后工序才能解决问题的情况。例如,我们的焊锡印刷检查机,三维图像分析可即时判断焊锡印刷缺陷和异物是否存在,实现缺陷率低于0.001%。传统上,该检查机安装在生产线的最后阶段。然而,我们对这个常识表示怀疑,并建议将检查机放置在焊锡印刷机之后。这是因为,如果在将各种元件安装到板上后发现缺陷,则安装的元件将被浪费。
采用该提案后,我们能够检测到占工序缺陷 70% 的早期工序缺陷,并有助于显着减少不良率。通过积累捕获的图像数据和分析缺陷趋势,生产率也得到了提高。我们希望用我们先进的技术能力和原创的理念为全球更多的客户做出贡献。
技术之外,是可以提高机器完成度的全局视角。能够从广阔的视角寻找能够为客户做出贡献的要素并进行创新。
Beyond
Technologies超越技术
制造业对技术能力要求很高,但如果问仅有技术能力能不能生产出好的产品,答案是否定的。希望客户对产品有何感受?我们如何为世界做出贡献?如果没有这种强烈的愿望,我们就无法创造出真正需要的产品。
我们将继续珍惜这个想法并孵化和创造新的自动化机器。现在,让我们向着超越技术的目标努力吧。