【Vol.28】新员工"未来"的制造业咨询第4部 常开的(NO)和常闭的(NC)之间的区别是什么? 你好。我是今年作为新员工被分配到装置设计的未来!客户工厂的排水很多,建议安装过滤器。需要先了解一下NO型和NC型的区别?
【Vol.27】印度尼西亚和越南加入CKD的海外销售网络! CKD的全球网络正在越来越多地扩展! 在第1专栏中:有通知 "海外发展也请交给CKD!",有进入印度尼西亚和越南的客户可以放心了!「PT. CKD TRADING INDONESIA”和“CKD Vietnam Engineering Co., Ltd.”开始营业了!
【Vol.24】针对周一病有效,像医生一样的气缸?安静地决定一周的开始,橡胶气缓冲上市! 假期结束后要启动气缸时,会有密封圈粘住,导致动作不良。刚觉得终于动了,就像要弹出一样地移动。大家有这样的经验吗?
【Vol.23】新员工"未来"的制造业咨询第2部 等一下!那个支架,真的是必要的? 你好。我是今年作为新员工被分配到装置设计的未来!这次被委托设计移载装置,现在还在苦战中!向不费事先生寻求帮助而今天也来拜访了。
【Vol.22】不怕风、雨、紫外线!W标志是信赖的证明! 有没有为了在室外使用而找过气动元件的经验呢?使用以往产品时,无法承受风、雨、紫外线,导致材料生锈、电装部渗入水和异物、阀体出现裂纹等。换了又坏,坏了又换的如此反复……。
【Vol.15】铆接、压入、冲压、裁剪。即使需要力量,也可实现紧凑的空压系统! "铆接、压入、冲压、裁剪……...。自动化时这些工序是不可缺少的。为了使用气压来做需要很大力量的工作,需要大口径的气缸。"