【Vol.80】IO-Link対応でより多くのデータをGET スマートファクトリーに向け、様々な通信、通信対応商品があります。CKDの方向制御弁やセンサにも、CC-LinkやEtherNetなど様々な通信に対応した商品がございますが、今回はIO-Linkについてご紹介します。
【Vol.79】交換するタイミングをお知らせ!オイルミストフィルタ フィルタのエレメントを定期的に交換されていますか?定期的な交換をすることで、空気の清浄度を保つことができ、機器の機能低下や故障を防ぎます。
【Vol.76】押し圧一定。スプリングバッファに変わるバッファユニット ICやコンデンサなどの小物部品や基板を搬送するとき、吸着ユニットを使う方が多いと思います。 スプリングバッファユニットをお使いの方必見!押し圧一定で低発塵のバッファユニットをご紹介します。
【Vol.75】残圧をしっかり排気。安全作業の第一歩 機械のメンテナンスをするときに、機械内の空気(残圧)をしっかり抜く必要があります。機械への圧力供給や機械の作動を止めても、残圧まで抜くことを忘れてしまう場合も多くあります。その結果、...
【Vol.74】油圧のお悩みを解消! 大きな力をつかう作業では、油圧機器が活躍しています。しかし、工場内では空圧機器も多く使われており、駆動源を油圧と空圧と2種類用意しているところも多くあります。油圧と空圧では、...
【Vol.71】逆流可能なリバースレギュレータ レギュレータは、安定した圧縮空気を使うために、圧力を一定に保つための機器です。バランサなどで使用する際、標準のレギュレータでは、二次側圧力を排気しきれないので、...
【Vol.70】漏れにご注意! 「漏れ」には、「水」「空気」「電気」と様々な種類があります。今回は、流体制御機器の「漏れ」について、ご紹介します。流体制御機器には、大きく「外部漏れ」と「内部漏れ」の2種類あります。
【Vol.69】ローラーギアカムユニットの「I」「O」「R」 CKDのローラーカムユニットはスタンダード、ベーシック、小形、テーブル、広角度、小形多分割、扁平とたくさんの種類をご用意しています。各タイプそれぞれに、「インデックス」「オシレート」「レデューサー」とご用意しているのをご存知ですか?
【Vol.68】10年ぶりのリニューアル! 2007年に小形流量センサFSM2シリーズを発売して以来、たくさんのお客様にご使用いただいておりました。そして発売して10年以上たった今年、リニューアルいたしました。